This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772:I2C 输出电压控制和电流监控可行性

Guru**** 2494105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484562/lm51772-lm51772-i2c-output-voltage-control-and-current-monitoring-feasibility

器件型号:LM51772

工具与软件:

您好!

我计划使用 LM51772 才能提高系统效率 I2C 控制的输出电压调节 . 设计规格如下:

  • 输入电压: 28V @ 7A (最大值)
  • 输出电压: 20V ~ 40V、高达3A (可通过 I2C 调节)

我想确认是否 LM51772 不同的地方 通过 I2C 控制输出电压 它是否也支持 输出电压的电流监控 .

使用的这种设计方法是否可行 LM51772
我感谢您提出任何见解或建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongyun:

    是的、这正是 LM51772的设计应用案例。

    为了轻松入门、您可以使用 EVM: LM51772EVM-HP

    此致、

     Stefan