请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63710 工具与软件:
我们使用 TPS63710将8-12V 输入转换为-5.3V 输出。 在组装的48个 PCB 中、有7个出现了 TPS63710无法启动的相同问题。
这是原理图:

电感器 L1为 Bourns SRN4026-4R7M。 未连接负载、输出电压进入连接器。
在故障启动期间、输入电压不会下降到足以触发电压监控器的水平、如下所示:

在发生故障的单元上、输出电压如下所示:

可以通过将 L1电感器更换为新的但完全相同的器件来修复发生故障的单元。 这意味着电路可能对某个电感器参数的变化很敏感。
请您支持调试。