This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:启动问题、仅影响某些单元

Guru**** 2493955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473986/tps63710-startup-issue-affects-only-certain-units

器件型号:TPS63710

工具与软件:

我们使用 TPS63710将8-12V 输入转换为-5.3V 输出。 在组装的48个 PCB 中、有7个出现了 TPS63710无法启动的相同问题。

这是原理图:

电感器 L1为 Bourns SRN4026-4R7M。 未连接负载、输出电压进入连接器。

在故障启动期间、输入电压不会下降到足以触发电压监控器的水平、如下所示:

在发生故障的单元上、输出电压如下所示:

可以通过将 L1电感器更换为新的但完全相同的器件来修复发生故障的单元。 这意味着电路可能对某个电感器参数的变化很敏感。

请您支持调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间来检查这个问题。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复迟到了。

    我想您可以更改饱和电流高于 LSD 电流限制(3A)的电感器

    谢谢!

    Colin