请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143A-Q1 工具与软件:
是否可以通过使用电阻分压器配置 FB1来配置输出1至6.5V、并通过将 FB2连接到 AGND 来配置输出2至5V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否可以通过使用电阻分压器配置 FB1来配置输出1至6.5V、并通过将 FB2连接到 AGND 来配置输出2至5V?