This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:双路输出电压配置

Guru**** 2494105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483919/lm5143a-q1-dual-output-voltage-configuration

器件型号:LM5143A-Q1

工具与软件:

是否可以通过使用电阻分压器配置 FB1来配置输出1至6.5V、并通过将 FB2连接到 AGND 来配置输出2至5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh Kumar

    这是可能的。 只需确保 FB1处电阻梯的戴维南阻抗大于5k Ω

      在 Vout2 = 5V 时、FB2可连接到 ANGD

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare

        感谢您的确认、

        如果在"表1中添加该组合、效果将会更好。 输出电压设置"

    不是很重要

     Sureshkumar G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Surestkumar

    非常好! 务必将原理图和布局发送出去以供审阅。 我们很乐意查看这篇文章。

    谢谢!

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare

      实际上、我已经将 MODE 引脚配置为交错单路输出模式、这也是它不起作用的原因、找到了问题并解决了问题

    感谢您的支持

    此致

     Sureshkumar G.