This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:TPS61175

Guru**** 2494105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484252/tps61175-tps61175

器件型号:TPS61175

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用该 IC 为我们的无线充电电路供电。 我们已遵循您在最后一个 TT 中提供的布局。 我们是根据 WEBENCH 设计设计的。 但它仍然工作效率不高。 效率较低、约为75%、但声称为93%。 电路中有很多发热和功率损耗。 请查看随附的文件并提出解决方案、因为它会导致我们的电路功能出现许多问题。

此致、
Hafiz Rizwan Waheed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    在前面的讨论中可以发现、输入为4V、输出为9V 和0.8A

    原理图和 PCB 看起来都正常。

    我发现我已经在 EVM 上测试了条件。

    频率约为1.1Mhz;

    器件的稳定温度仅为50C 与20C Ta;

    以下是一些建议:

    1.请检查您的环路是否稳定。

     可检查输出电压和 SW 波形。

    2.请检查其他波形。

    在正式讨论中、存在高温和其他问题(EN 信号?)。

    我不确定电路是否有问题。  

    2.通过降低开关频率来降低开关损耗。

    R26可以更改为256k 或更小。

    3.二极管可以更改为较低的 Vf 来降低二极管的损耗

    此致、

    Fergus