请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61175 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用该 IC 为我们的无线充电电路供电。 我们已遵循您在最后一个 TT 中提供的布局。 我们是根据 WEBENCH 设计设计的。 但它仍然工作效率不高。 效率较低、约为75%、但声称为93%。 电路中有很多发热和功率损耗。 请查看随附的文件并提出解决方案、因为它会导致我们的电路功能出现许多问题。
此致、
Hafiz Rizwan Waheed。