主题中讨论的其他器件:PMP11257、
工具与软件:
您好、TI 论坛团队:
我创建了 TPS2378PD 控制器的原理图。
我还实现了 PD 控制器的软启动逻辑和48V 至24V 稳压器关断逻辑(LM76003RNPR)。
如果您能审查该设计、您会非常可观。

此致
Kapil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kapil:
您能告诉我 PoE 输入端在哪里吗? 48V_REC 是否是48V 直流适配器? 您能否分享一下方框图及更多信息?
下面是一种具有直流适配器的常见 PoE PD 结构。 PoE 在 VSS 侧、直流适配器在 RTN 侧。 插入直流适配器后、APD 电压将上升到阈值以上、并关闭 PD 的内部热插拔。

您可以查看 PMP11257 (https://www.ti.com/lit/df/tidrnh8/tidrnh8.pdf) 原理图作为参考。
此致、
Diang
尊敬的 Diang:
两个电压按如下方式进入 PD 控制器。
1. PoE 变压器电压经过整流、保护和过滤后。 .
二次电压来自直流电源。 适配器引脚电源为48V DC (48V_REC)、由 I 决定 "或"运算 随 PoE 变压器电压一起提供。
请参阅下图。
注意:我采用了3个接地平面。
BGND: PoE 48V
0 VS: 滤波后适配器提供48V 电压
GND: 来自外部直流电源的48V DC 输入。

此链接似乎未打开:
您可以查看 PMP11257 (https://www.ti.com/lit/df/tidrnh8/tidrnh8.pdf) 原理图作为参考。
除此之外、我有一个查询相关的 CLS 引脚电阻器。
我看到了 不同级别的7.3.3 CLS 分级电阻值。 在当前设计中、我选择了功率范围为12.95W 至25.5W 的4类放大器。 也就是说、如果我需要此范围的功率、那么 PD 控制器可以正常工作。 但是、如果功率要求小于12.95W (例如1W 至12W)、那么在这种情况下会发生什么情况? Dose PD (剂量控制器)-控制器是否工作?

请告诉我您对此 PD 电路以及软启动和稳压器控制电路的宝贵输入。
此致
Kapil
尊敬的 Kapil:
请查看 PMP11257产品系列页面中的原理图: https://www.ti.com/tool/PMP11257
对于分类问题:4类可应用于 1 - 25.5W 的 PD 输入功率。 实际上并不存在实际的最小功率。
但是、如果功率太低、导致 PD 从 PSE 汲取的电流小于14mA (或14mA x 57V =~0.8W)、PSE 可能会由于失去保持功率特征而关闭此 PD 端口。
此致、
Diang