This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378 PD 控制器设计审查

Guru**** 2494105 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11257, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478210/tps2378-tps2378-pd-controller-design-review

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:PMP11257

工具与软件:

您好、TI 论坛团队:

我创建了 TPS2378PD 控制器的原理图。  

我还实现了 PD 控制器的软启动逻辑和48V 至24V 稳压器关断逻辑(LM76003RNPR)。

 如果您能审查该设计、您会非常可观。       

   

此致  

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    我正在进行验证、将在星期三之前与您联系。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    您能告诉我 PoE 输入端在哪里吗? 48V_REC 是否是48V 直流适配器?  您能否分享一下方框图及更多信息?

    下面是一种具有直流适配器的常见 PoE PD 结构。 PoE 在 VSS 侧、直流适配器在 RTN 侧。 插入直流适配器后、APD 电压将上升到阈值以上、并关闭 PD 的内部热插拔。   

    您可以查看 PMP11257 (https://www.ti.com/lit/df/tidrnh8/tidrnh8.pdf) 原理图作为参考。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    两个电压按如下方式进入 PD 控制器。

    1. PoE 变压器电压经过整流、保护和过滤后。 .

    二次电压来自直流电源。 适配器引脚电源为48V DC (48V_REC)、由 I 决定 "或"运算 随 PoE 变压器电压一起提供。   

    请参阅下图。

    注意:我采用了3个接地平面。

    BGND: PoE 48V

    0 VS: 滤波后适配器提供48V 电压

    GND: 来自外部直流电源的48V DC 输入。  

    此链接似乎未打开:

    您可以查看 PMP11257 (https://www.ti.com/lit/df/tidrnh8/tidrnh8.pdf) 原理图作为参考。

    除此之外、我有一个查询相关的 CLS 引脚电阻器。

    我看到了 不同级别的7.3.3 CLS 分级电阻值。 在当前设计中、我选择了功率范围为12.95W 至25.5W 的4类放大器。 也就是说、如果我需要此范围的功率、那么 PD 控制器可以正常工作。 但是、如果功率要求小于12.95W (例如1W 至12W)、那么在这种情况下会发生什么情况? Dose PD (剂量控制器)-控制器是否工作?

    请告诉我您对此 PD 电路以及软启动和稳压器控制电路的宝贵输入。

    此致

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    感谢您的答复。 我会在3-5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    请查看 PMP11257产品系列页面中的原理图: https://www.ti.com/tool/PMP11257

    对于分类问题:4类可应用于 1 - 25.5W 的 PD 输入功率。 实际上并不存在实际的最小功率。  

    但是、如果功率太低、导致 PD 从 PSE 汲取的电流小于14mA (或14mA x 57V =~0.8W)、PSE 可能会由于失去保持功率特征而关闭此 PD 端口。

    此致、

    Diang    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    那么、我理解这一点、为什么会为不同类别的电阻器提供不同的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    根据802.3BT 标准、分类基于电流读数。 TPS2378的 CLS 引脚在进行分级时将输出2.5V。 适当的电阻来实现正确的分级电流。  

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的澄清。 因此、根据分级电阻器选择、我们是否需要遵循确切的值、或者我们可以保留一些裕量。 与4级相似、建议值为63.4欧姆。 如果保持60欧姆或75欧姆、将会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    PoE 团队正在进行内部测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    没关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    是的、分类电阻可以有一个裕度。

    使用(36mA < 2.4V/Rcls < 44mA)和(36mA < 2.6V/Rlcs < 46mA)时、Rcls 可以约为57 - 66欧姆、不包括电阻器的+-%误差。  

    此致、

    Diang