主题中讨论的其他器件:LM51561
工具与软件:
你好
我们需要将28V 转换为70-120 range300功率、但要实现快速瞬变、以在600us 以上、以40Hz 的重复率实现400A 的电流受控输出。
UCC 28782 ACF 似乎是更优的拓扑。
为了保持平坦的顶部状态、您需要跟踪超过600usec 的输出电压。 我们将使用 FAST 传感器检测电流。
由于大小限制、不可能通过蛮力电容器组来实现此目的。 通过电流检测通过反馈调节输出电压可 降低电容器需求。
我们计划使用 D 类音频放大器方法 通过 Vref 跟踪输出电压。
还有什么其他方法可用于 ACF 控制器芯片?
应用中所述的建模是有用的
转换模式和突发模式下的有源钳位反激式转换器的小信号分析
由 TI 的 Peter Liu 于2019年发布(IEEE pub)
如果是、您可以在论坛上提供此白皮书吗?
感谢您在此问题上提供任何帮助。
R