This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:UCC28782

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484386/ucc28782evm-030-ucc28782

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:LM51561

工具与软件:

你好

我们需要将28V 转换为70-120 range300功率、但要实现快速瞬变、以在600us 以上、以40Hz 的重复率实现400A 的电流受控输出。

UCC 28782 ACF 似乎是更优的拓扑。

为了保持平坦的顶部状态、您需要跟踪超过600usec 的输出电压。 我们将使用 FAST 传感器检测电流。
由于大小限制、不可能通过蛮力电容器组来实现此目的。 通过电流检测通过反馈调节输出电压可 降低电容器需求。

我们计划使用 D 类音频放大器方法 通过 Vref 跟踪输出电压。

还有什么其他方法可用于 ACF 控制器芯片?
应用中所述的建模是有用的  

转换模式和突发模式下的有源钳位反激式转换器的小信号分析

由 TI 的 Peter Liu 于2019年发布(IEEE pub)

如果是、您可以在论坛上提供此白皮书吗?
感谢您在此问题上提供任何帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看第一个。 不了解其他页面为什么不显示 up.e2e.ti.com/.../Untitled-77.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看第一个。 不了解其他页面为什么不显示 up.e2e.ti.com/.../7115.Untitled-77.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    我不知道为什么您认为 ACF 是这里的最佳选择。 您以前尝试过 LM51561。

    我推荐 具有电流环路的升压控制器。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宁:

    很高兴您关注这个主题!

    我采用了您的建议 BOOST+ HBW 拓扑。

    查看电源的电子邮件。

    非常感谢。

    R