This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256601DDBR 不#39;t 启动。

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463160/ucc25660-ucc256601ddbr-doesn-t-start-up

器件型号:UCC25660

工具与软件:

Alex Drobyshev 近期发布的 LLC 转换器的类似原理图、不同之处在于我使用单独的交流电压源进行 HV 启动、但尽管如此、我的 UCC256601从未启动。 我可以看到、VCC 的引脚12上的电压为7.9到8VDC (EVM 显示为12VDC)、而 V5P 的引脚8上没有5VDC。 使用示波器、我只能看到1V 方形脉冲、脉冲长度为120ms、在用于 V5P 的 PIN8上的周期大约为1200ms。 当我尝试将隔离式变压器提供的交流电压降低到高压的引脚1时、这些脉冲的频率也会增加、但其幅度在1V 电平下保持不变。 VCC 电压不会改变、保持在大约8VDC 电平。 当电源关闭时、令人惊讶的是、这些脉冲会持续很长时间、约10-20分钟。 以极低的消耗率进行一些大容量放电? 我检查了连接到 V5P 的所有元件、启动期间任何东西都不会使其过载。 对于上/下、TSET 电阻器为1000K/200K。 LL 电阻器分别为600K/150K。 C10为4.7 μ F。 C13是1uF 陶瓷电容器。 OTP 编程电路未连接到 Alex 所示的 Vin、而是连接到 Vcc、如 EVM 原理图中所建议。 什么可能会导致 HV 启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否与  Alex Drobyshev 一起工作? 将调查合并起来会更好。

    我们将查看一下并回复您。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不与 Alex Drobyshev 合作。 我最近在论坛上找到了他的主题、并提出了相关问题。 我不介意整合它们。 在等待回复时、我进一步调查了我的 PCB 并尝试了几个选项。 我从 V5P 断开了 TSET 和 LL 的两个编程分压器、在引脚8上仍然找不到5VDC。 进行120VAC 整流并通过5K 电阻连接到 HV 后、VCC 电压稳定在8.0VDC、我可以在 PIN8上看到1V 脉冲、如前所述。 我还尝试使用8VDC 从单独的直流电源为 VCC 供电、然后使用15VDC 来检查 V5P 上是否会出现5VDC、但未成功。 仅1V 脉冲、其频率仅取决于 HV 引脚上的电压。 我的理解是、它在达到配置设置时间时卡住、由于某种原因(因为 V5P 上没有5VDC?)、不会再走远。 在我收到 Ning Tan 问题之前、我决定更换 UCC256601芯片、因为我怀疑这是 LDO?) 子系统 B 损坏。 请告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    替换为新的 IC 后、您能看到 V5P 吗? 您能否分享您的原理图?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换新的 IC 后、V5P 的引脚8上的电压为5VDC、VCC 的引脚12上的电压为12VDC。 一切都很正常、与我在评估模块上看到的相同。 然而、当我在大约285-287伏的输入电压下施加主功率时、情况再次发生、此时情况恢复了之前的 IC:Vcc 引脚12上为8伏、V5P 引脚8上具有相同的1.2伏脉冲模式。 我假设新的 IC 再次失效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LLC-converter-UCC25660.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊接了新 IC、而不是出现故障的 PCB。 120VAC 已连接、V5P 和 VCC 电压均再次正常。 欢迎就如何继续下去提出任何建议。 我的原理图随附在上面的 pdf 文件中。 所有编程电阻值均来自适用于 UCC25660的 TI"Excel 设计计算器"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您能否将引导电容器从1uF 更改为100nF、并查看这是否有助于避免故障。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在我的第一次尝试中、启动电容器的容值为100nF、但当它未启动时、我将其增加到1uF。 我当然可以返回并重试。 我目前认为、在首次尝试打开 MOSFET 时可能会发生故障、MOSFET 通过变压器上的偏置线圈返回约1/10的 Vin 值并连接到 Vcc 和 OVP/OTP 引脚。 Vcc 的最大电压为30V 直流、而 Pin4仅为5.5V 直流。 这是一个真正的问题吗? 我是否需要一个齐纳二极管将该电压限制在假设为15伏的位置? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您需要使用齐纳二极管或稳压器将 VCCP 电压限制在18.5V 以下。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对齐纳 VCC 的评论。 在阅读您的消息之前、我在 PCB 中发现一个错误、其中下部 MOSFET 栅极电路的 R11 (而不是51k)错误为42.2欧姆(值与 R6相同)。 我更换了电阻并检查了两个 MOSFET -它们都很好。 我施加了120VAC - V5P 和 Vcc 电压均正常。 然后我施加了 Vin、并在发现 Vin 短路时将其从150Vdc 逐渐增加到低于300伏的某个地方。 我关闭了输入电压、发现这次 V5P 和 VCC 正常。 但两个 MOSFET 现在均已失效。 我无法赶上进度、看看引脚11或15上是否有任何脉冲。 他们可能同时开放? 如何在引脚11和15上测试脉冲? 要在不使用 Vin 或功率 MOSFET 的情况下仿真开关条件、我需要做什么? 如果我将15VDC 应用到 VCC、假设开关将启动、或者我是否需要 BLK 和 HV 等其他输入信号(还有什么?) 也要出席? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您可以应用15V 的 VCC、然后直接在引脚上应用1.2V 的 BLK。 然后、您应该会看到 IC 栅极信号处的脉冲。 在遵循此方法时、您无需施加高压或高压直流输入。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从外部电源施加15V 的 VCC 和1.2V 的 BLK 后、可以看到5VDC 的 V5P。 输出引脚15为10VDC、完全无脉冲、而引脚11具有15V 的罕见脉冲(超过1秒的周期)、长度约为100us、后跟长度小于10us 的几个短脉冲。 这是突发模式或其他东西的标志吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    这是当我施加 BLK 1.2和15V 的 VCCP 时在 LO 和 HO 信号上看到的情况。

    每隔1秒重启一次。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 很显然、我对 HO 有一些问题。 我下周将继续调查。 一开始、120us 长脉冲的作用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即启动充电周期、大约为265us。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有。
    我开始再次阅读与芯片相关的所有线程、目的是想了解其他用户是如何成功运行这个芯片的、然后突然发现这个线程。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维克多,我很高兴(而不是)找到了同人,面临同样的问题,像我。 :)

    我可以在这边补充一点、关于引脚12上的8V。
    我使用了错误版本的芯片(具有 X 电容器放电功能的_01)、但由380DC 馈送了。
    施加380VDC 期间、我还观察到 Vcc 引脚上有8V 电压。
    8V 可能是平坦的线、或包含一些三角脉动、我无法找到导致电压形状变化的原因。

    同时、5V 电源是否可用。
    Manikanta 告诉我对芯片细节的理解有误、因此我获得了_02版本、该版本没有"X 电容器放电"、但从未将其与 HV 电流源一起使用、仅与外部实验室 PSU (HV 系列电阻器未填充)一起使用。
    我仍然面临着 V5P 的麻烦。
    可能出现5V 电压、保持稳定、但在 Vcc 电压 ON-OFF-ON 的情况下、它会崩溃而永远不会返回。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>如何测试引脚11和15上的脉冲?

    如果您需要在 PIN15至 PIN16上进行测量以检查栅极-源极脉冲形状、我想提醒您这一点。
    您应该避免将示波器 GND 连接 到 PIN16 (HS)、这将导致驱动器故障的可能性非常高。
    要测量 PIN15-PIN16、您必须使用差分探头。

    您可以使用具有100:1分压因子的普通 HV 探头来检查 HO 引脚上是否分别出现到 GND 的脉冲。
    检测到的电压振幅将等于 Vcc+Vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 LO 引脚上的长脉冲、以使 Cboot 通过 Rboot 电阻器充电至 Vcc 电压。
    在每次电源转换器启动期间都应存在该长脉冲。
    之后、不再需要长脉冲、因为 Cboot 将充电、短脉冲时间将足以补偿 MOSFET 栅极充电期间丢失的 Cboot 电荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、感谢您回到本次讨论。 是的、我进行所有以接地为基准的测量时、我意识到 HS 可能与 Vin 一样高。 长话短说、在更换 IC 两次并更换两个 MOSFET 后、我得出的结论(错误或正确)很可能是我的原型板的寄生电容和/或电感问题(我没有更好地解释如何将两个 MOSFET 短接)。 我可以看到外部15VDC (与上面的 Manikanta 相同)的栅极脉冲、但是当我仅在80VDC 下施加 Vin 时、开关画面中产生的噪声非常大、HS 引脚电势波动到250V 以上。 当 Vin 为280Vdc 时、它可能会耗尽我的额定电压为600V 的 MOSFET。 我暂时把这些测试留在那里,为了做正确的一切,我决定开始使用 KiCad 为 PCB 设计一个新的布局,这对我来说是新的,我必须学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:
    一旦我损坏两个 MOSFET、我将 CS 检测电阻短路了。
    因此、功率级开始产生越来越高的电流幅度、直到第一个 MOSFET 发生故障。 然后、第二个 MOSFET 因驱动器打开而发生故障。

    第二点。
    请勿在 GND 连接到半桥中点的情况下使用示波器。
    HB 中点在零电平和高电压电平之间切换、且您的(示波器 TO_AC_GRID_CAPACITY)连接到该点。
    您可以尝试使用放置在绝缘岛上的电池供电示波器、或许它可以正常工作。
    但适当的方法是使用差分探头测量 HB 中点至 HI 栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、我可以清楚地观察到 HO 脉冲(以及 LO)、此时我的两个 MOSFET 均已短路(在我更换它们之前)且没有 Vin 电源、但更换短路的 MOSFET 后、我只能找到 LO 脉冲、直到我施加了 Vin、它打开了较低的 MOSFET 来执行启动周期、这是我理解的。

    我将示波器连接到接地端、以便进行所有测量。 我从 安全的低 Vin 电平开始、然后逐渐增加到80VDC、这时我注意到 HS 电势已超过250伏。 开关频率约为340kHz、但所有信号都非常嘈杂、很难实现同步。 我决定停在那里升级我的 PCB。 我怀疑在 Vin 为280伏时、HS 电压超过 MOSFET 的600伏限制。 Vin 的电源假定将电流限制在1A (CV/CC 模式设置)、但尽管如此、在开关开始时两个 MOSFET 都被短路。

    感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您根本不需要高压电压。
    芯片将通过向 Vcc 引脚施加16V 电压开始工作。
    您可以使用 oscil。 以 GND 为基准、观察 LO 和 HO 脉冲。
    在这种情况下、HO 脉冲振幅应该是2xVcc 电压。
    这是检查驱动器是否正常工作的安全方法、并且您连接到 V5P 的所有维修电路均正常工作。

    在本例中、我遇到 V5P 5V 电压建立问题。
    出现问题、5V 电压仅显示为脉冲。
    您可以查看我的主题以查看更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我更换 IC 时、它解决了 V5P 没有5V 电压的问题。 我得到的是5V、使用15V 连接到 Vcc 或120VAC 连接到 HV 引脚。 我不确定 IC 的内部是什么、但当我每秒仅观察到1伏脉冲时、我认为 IC 已耗尽、于是更换了它。 "你跟我说了好多次。"

    正如我之前所说、在没有 Vin 电压的情况下、当我加入新的 MOSFET 时、我能够很好地在 LO 输出上看到输出脉冲、但在 HO 上没有看到输出脉冲(仅有微小残留物)。 仅当两个 MOSFET 都短路(死区)时、HO 上才能够看到相对于接地端的良好15伏脉冲(没有 Vin)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="638756" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463160/ucc25660-ucc256601ddbr-doesn-t-start-up/5638877 #5638877"]我能够在 HO 上看到相对于接地的良好15伏脉冲(无 Vin)。

    让我们再次进行检查。

    对于运行中的 MOSFET、施加100V 直流电压时、HO 信号振幅应为 DC+Vcc = 100V+16V=116V
    尽管信号显示在屏幕限制上、但您的示波器输入可能会过载。

    如果您具有短路的 BOT (或两个) MOSFET、短路的 BOT MOSFET 的漏极连接至 GND、因此自举驱动器不会将其电压"提升"(存储"在 Cboot 中而不是 HV 驱动器)、它只会打开其内部开关、您将看到幅度为 Vcc 的脉冲。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktor、检查 Rboot 电阻器。

    限制 Cboot 充电电流的电阻器。