请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 工具与软件:
你(们)好
您能告诉我们如何定义 RQODEXT 的值 吗?
根据图62、似乎需要 RQODEXT、但没有关于如何决定 RQODEXT 的值的说明 。

RQODEXT 与 RQOD 不同、对吧?

此致、
高桥则之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
您能告诉我们如何定义 RQODEXT 的值 吗?
根据图62、似乎需要 RQODEXT、但没有关于如何决定 RQODEXT 的值的说明 。

RQODEXT 与 RQOD 不同、对吧?

此致、
高桥则之
Arush
这是外部 QOD 电阻器、由用户根据最终应用中所需的放电速度来选择。
您是说客户需要通过评估系统来决定电阻器吗?
是否有任何公式来设计外部 QOD 电阻器? 他们还想了解电流可以流过电阻器多少、从而确定电阻器的大小。
此致、
高桥则之
你好、高桥山、
QOD 提供电阻的放电路径(VOD_INTERNAL (19 Ω)+ VOD_EXTERNAL_RESERR)。 为达到最快放电速度、请勿使用外部 QOD 电阻。
如果要对任何输出电容放电、我们可以使用 RC 放电率来计算所需的时间和电流。
是数据表中的一个示例。

客户应了解的唯一注意事项是、当发生放电时、结温不应超过绝对最大值。 这可根据内部电阻器上的功率耗散和器件的热系数进行计算。
此致、
Arush