This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:如何决定 RQODEXT 的值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469366/tps2595-how-to-decide-the-value-of-rqodext

器件型号:TPS2595

工具与软件:

你(们)好  

您能告诉我们如何定义 RQODEXT 的值 吗?

 根据图62、似乎需要 RQODEXT、但没有关于如何决定 RQODEXT 的值的说明 。

 

RQODEXT 与 RQOD 不同、对吧?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    这是外部 QOD 电阻、由用户根据最终应用中所需的放电速度进行选择。

    在内部 QOD 引脚也有19 Ω 电阻、该电阻将与该外部电阻器有效地串联

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush

    这是外部 QOD 电阻器、由用户根据最终应用中所需的放电速度来选择。

    您是说客户需要通过评估系统来决定电阻器吗?

    是否有任何公式来设计外部 QOD 电阻器? 他们还想了解电流可以流过电阻器多少、从而确定电阻器的大小。

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    QOD 提供电阻的放电路径(VOD_INTERNAL (19 Ω)+ VOD_EXTERNAL_RESERR)。 为达到最快放电速度、请勿使用外部 QOD 电阻。

    如果要对任何输出电容放电、我们可以使用 RC 放电率来计算所需的时间和电流。  

    是数据表中的一个示例。

    客户应了解的唯一注意事项是、当发生放电时、结温不应超过绝对最大值。 这可根据内部电阻器上的功率耗散和器件的热系数进行计算。

    此致、
    Arush