请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25981 工具与软件:
你(们)好
我正在我们的原型板上投资一个问题、其中电子保险丝有时会发生故障(在 DVM 上双向测量7欧姆) UVLO 不运行且器件刚刚将输入传递到输出。 我们不确定是什么导致器件以这种方式熔断、并担心它能够以这种方式熔断、因为作为保护器件、人们会假设短路而不是发生故障。
这是我们的原理图。下游负载是一个3V3 SM 稳压器、它提供一个未编程的 ARM 处理器、负责处理非常轻的60mA 负载。 我们在上游 SM PSU 电路的输入端有一个10 μ F 电容。
非常感谢您的任何帮助