This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:TPS259814L 故障 S/C

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469750/tps25981-tps259814l-failing-s-c

器件型号:TPS25981

工具与软件:

你(们)好  

我正在我们的原型板上投资一个问题、其中电子保险丝有时会发生故障(在 DVM 上双向测量7欧姆) UVLO 不运行且器件刚刚将输入传递到输出。  我们不确定是什么导致器件以这种方式熔断、并担心它能够以这种方式熔断、因为作为保护器件、人们会假设短路而不是发生故障。

这是我们的原理图。下游负载是一个3V3 SM 稳压器、它提供一个未编程的 ARM 处理器、负责处理非常轻的60mA 负载。  我们在上游 SM PSU 电路的输入端有一个10 μ F 电容。

  

非常感谢您的任何帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    反向电流是否流经器件? 如果是、则在 IN 和 OUT 之间短路时、主 FET 的体二极管可能会损坏。 体二极管不支持持续高电流。  

    因此、我认为原理图中没有任何会立即导致该问题的问题。 (去耦电容器缺失、但这应该会导致这个问题)

    您能告诉我有关您进行的测试的更多信息吗? 是器件正常运行时的输出短路。 您可能会发现探测电流、输出电压、输入电压的波形。 是否存在任何违反 Vin 或 Vout 绝对最大值的情况。

    此致、
    Arush