This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2542920 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454667/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、EV2400、 BQSTUDIO

工具与软件:

我们基于 BQ40Z50开发了 BMD 电路。 它管理4节串联的寿命电池。

我们从现场接收的电池可能无法再充电。

BMS 可以正常工作、但即使连接到电源、电流消耗也为零。

SMB 总线(使用 EV2400)报告60%以上的 SOC。

此外、在观察电池包输出时、我们会看到5V 电压、每1500ms 下降一次。 请参见下图

e2e.ti.com/.../8244.bq.log

BMS 响应迅速、我们读取寄存器、我们可以切换 LED。  

我要附加 bqStudio 和 BMS 原理图捕获的日志文件。  

e2e.ti.com/.../05_5F00_SPYFLY_5F00_BMS_5F00_Rev2_5F00_Schematics.pdf

您是否知道电池组发生了什么情况?

非常感谢

此致

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    如果可能、您能否共享电量计设置的.gg 文件、以便我们深入了解一下?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。 请查看附件中的 GG 文件。

    此致

    Andrea


    e2e.ti.com/.../TOKBO_5F00_GoldenImage_5F00_24_5F00_10_5F00_22.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您的分享、似乎没有触发任何保护会阻止电量监测计接收电荷。 由于 FET_EN 也已启用、因此一旦观察到的电流大于 CHG Current Threshold、CHG FET 便应变为活动状态。  

    是否在尝试收费时获取了此日志文件? 您能否详细介绍一下所施加的电荷负载?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我之前发送给您的 GG 文件是我们在新电池组上编程的 GG 文件、不是不工作(未收到任何费用)电池组的 gg 文件。 同时我从现场收到了5个同样状况的电池组。 它们可以对 I2C 做出响应、但不接受任何充电、也不提供任何电源。

    我已经从每一个降级存储器(从数据存储器页导出)、并记录了几行日志。 所有内容都在随附的存档中。

    感谢您的观看

    此致

    Andrea

    e2e.ti.com/.../GG-files.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    感谢您发送这些文件、根据日志文件、在获取日志时似乎没有触发保护、从电量监测计的角度来看、CHG 和 DSG FET 处于活动状态、因为设置了 CHG 和 DSG 位。 能否查看器件上的 FET 是否有任何损坏、以及在应用充电/放电后是否触发了任何保护? 这将能够从 SafetyStatus()寄存器中的任何位被设置中看到。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony。  

    进一步的调查非常复杂、因为电池组电路覆盖有树脂、无法触及。 我们成功地移除了树脂、发现每个装置上的问题都是10安培保险丝(附图中的 F1)。  不确定现场发生了什么、但要确保 保险丝中有足够的电流将其熔断。

    因此、我们想知道为什么未触发 SCD 保护、从而防止保险丝熔断。 我们意识到 SCD1 / SCD2寄存器的值为0x77和0xe7。 它在我共享的 gg 文件中可见。

    如果我没有错,这意味着一个100安培的权利,看起来我太多了。

    我们已将值减少至0x00:最大速度和最小电流:22A、并且我们确认放电 MOSFET 在保险丝受到影响之前很长时间地切断输出。

    您对这些寄存器的值有什么建议吗?

    谢谢你

    此致

    Andrea

    e2e.ti.com/.../SCH-_2D00_-DBMS_5F00_Rev1_5F00_2020_2D00_12_2D00_07_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您的更新、这里使用的感应电阻器值是多少、以便我们可以确认这些保护的阈值?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是0.001 Ω。  

    完整的散播已上传、包含了我之前的消息、供您参考。  

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您的确认、我认为降低此保护的电流阈值以保护保险丝是正确的主意、但是该器件的典型应用放电电流是多少? 由于 ASCD 保护是一种硬件保护、它在跳闸后必须经历更多情况才能恢复。 放电过流保护也可用于禁用 DSG FET、由于它是一种固件保护、因此应能够根据电流下降情况进行复位。

    此致、

    Anthony