主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
我们基于 BQ40Z50开发了 BMD 电路。 它管理4节串联的寿命电池。
我们从现场接收的电池可能无法再充电。
BMS 可以正常工作、但即使连接到电源、电流消耗也为零。
SMB 总线(使用 EV2400)报告60%以上的 SOC。
此外、在观察电池包输出时、我们会看到5V 电压、每1500ms 下降一次。 请参见下图

BMS 响应迅速、我们读取寄存器、我们可以切换 LED。
我要附加 bqStudio 和 BMS 原理图捕获的日志文件。
e2e.ti.com/.../05_5F00_SPYFLY_5F00_BMS_5F00_Rev2_5F00_Schematics.pdf
您是否知道电池组发生了什么情况?
非常感谢
此致
Andrea