This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:启用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467960/tps63901-issue-with-enable

器件型号:TPS63901

工具与软件:

大家好、我有一个包含两个 TPS63901降压/升压转换器实例的设计。 一个为5V 至3.6V、另一个为5V 至5V。 (输入5V 可降至2.5V、因此该应用使用降压/升压)。 对于这两个电路、在原型运行的所有电路板上、我已经测试了、即使 EN=0、输出似乎仍然有效。 使能端低电平应该切断输出似乎非常容易、但在5-3.6V 电路上、我仍在测量 Lx1的开关、并且在负载非常轻的情况下输出稳定在3.6V prob。 (3.6V 更有趣地讨论这篇文章的其余部分、因为它是正在切换的器件、而5至5V 只是处于直通状态、两个电路必须执行相同的操作)。 3.6V 用于板上的一个负载、我没有看到其他任何可能将3.6V 放到网上的东西、但我真的无法从板的其余部分断开稳压器输出。  

我是谁? 为什么 TPS63901开关即使在 ENAB 低电平时也是如此?  

我附加了突出显示"使能"的布局的 pic。 我正在探测 TP 上的 EN、我没有看到任何其他可能的驱动源。 我想使能焊球可能没有焊接到焊盘上、但我们测试的几个板上此电路的每个实例都执行了相同的操作、因此我认为这不可能。  

3.6V 电路的配置:

L = 2.2u、CIN、COUT nom 每建议

SEL = 10k 至 GND。 由 p/p IO 驱动的 EN 通过 DMM 测得为0V、通过两个人测量示波器为0V

CFG3 = 20.2k 至 GND;CFG2 = 8.25k 至 GND;CFG3 = 1.15k 至 GND

探头 LX1在 DCM 中与降压模式保持一致:  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    当该器件的使能引脚拉至 GND 时、将停止开关操作。 您能否检查 EN 信号是否尽可能靠近器件? 请根据器件 GND 进行测量。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在还可以。 事实上、我们曾由非标准 IO 驱动、无法驱动为低电平、因此为高电平或高阻态。 下拉电阻器效果更好。 谢谢。