工具与软件:
大家好、我有一个包含两个 TPS63901降压/升压转换器实例的设计。 一个为5V 至3.6V、另一个为5V 至5V。 (输入5V 可降至2.5V、因此该应用使用降压/升压)。 对于这两个电路、在原型运行的所有电路板上、我已经测试了、即使 EN=0、输出似乎仍然有效。 使能端低电平应该切断输出似乎非常容易、但在5-3.6V 电路上、我仍在测量 Lx1的开关、并且在负载非常轻的情况下输出稳定在3.6V prob。 (3.6V 更有趣地讨论这篇文章的其余部分、因为它是正在切换的器件、而5至5V 只是处于直通状态、两个电路必须执行相同的操作)。 3.6V 用于板上的一个负载、我没有看到其他任何可能将3.6V 放到网上的东西、但我真的无法从板的其余部分断开稳压器输出。
我是谁? 为什么 TPS63901开关即使在 ENAB 低电平时也是如此?
我附加了突出显示"使能"的布局的 pic。 我正在探测 TP 上的 EN、我没有看到任何其他可能的驱动源。 我想使能焊球可能没有焊接到焊盘上、但我们测试的几个板上此电路的每个实例都执行了相同的操作、因此我认为这不可能。
3.6V 电路的配置:
L = 2.2u、CIN、COUT nom 每建议
SEL = 10k 至 GND。 由 p/p IO 驱动的 EN 通过 DMM 测得为0V、通过两个人测量示波器为0V
CFG3 = 20.2k 至 GND;CFG2 = 8.25k 至 GND;CFG3 = 1.15k 至 GND
探头 LX1在 DCM 中与降压模式保持一致:

谢谢!