This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:FB 容差

Guru**** 2547740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469610/lmq644a2-q1-fb-tolerance

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否告知 fb 引脚在3.3V 和5V 固定时的容差?

数据表首页按如下所述、但 Vfb1/2、Vfb_SO 在 EE 表中被指定为针对可调的最小值/最大值1.5%。  

因此、我想再次检查1%或1.5%是否正确。  

"1%精度的3.3V、5V 固定电压或可调电压
0.8V 至20V 的输出"

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辻先生/女士:

    我正在与设计人员核实。 请给他们几天的时间来答复。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji-san、

    不过、3.3V 固定电压选项的容差似乎为~1.8%、而5V 固定电压选项的容差似乎为~2%。

    谢谢!
    Andrew