请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMQ644A2-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
您能否告知 fb 引脚在3.3V 和5V 固定时的容差?
数据表首页按如下所述、但 Vfb1/2、Vfb_SO 在 EE 表中被指定为针对可调的最小值/最大值1.5%。
因此、我想再次检查1%或1.5%是否正确。
"1%精度的3.3V、5V 固定电压或可调电压
0.8V 至20V 的输出"
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
您能否告知 fb 引脚在3.3V 和5V 固定时的容差?
数据表首页按如下所述、但 Vfb1/2、Vfb_SO 在 EE 表中被指定为针对可调的最小值/最大值1.5%。
因此、我想再次检查1%或1.5%是否正确。
"1%精度的3.3V、5V 固定电压或可调电压
0.8V 至20V 的输出"
此致、