This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:观察到电量监测计值随时间漂移

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468939/bq27421-g1-observed-the-fuel-gauge-value-drifts-over-time

器件型号:BQ27421-G1

工具与软件:

您好!
              我们需要 BQ27421-G1支持。 我们在我们的某个产品中使用此电量监测计 IC、该产品处于最终测试/预生产状态!  我们已经观察到该值随时间漂移。
我们观察到2块电路板上的情况、可能超过了3个月而未发生任何电池变化
电路板1:3.60V 的电池显示80%、在关闭然后重新加载 golden 文件之后、显示59%
Board2:3.45V 的电池显示50%。 在重启并重新加载 golden 文件后、显示2%
 
在代码中、我们仅在检测到完整的下电上电时才更新 golden 文件、此时 BQ27421中的参数恢复默认值。
我们检查 FULL_CHARGE_CAP_mAh、然后查看其是否低于1500 (默认值为1300ish)。 如果是、我们使用 golden 文件更新芯片。 在每个控制器电源周期中更新 golden 文件并不理想、因为控制器可以每天重启多次。
读数不可靠!  
我们在这里遗漏了一些程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在电池循环过程中、您是否将学习到的参数保存到主机 MCU 中? 否则、当您将初始黄金图像重新编程到电量监测计上时、您是在为全新电池进行参数编程、而不是深度循环、因此随着电量监测计重新学习特定于电池的参数、精度会经过一个周期收敛。  

    此致、  

    Jonny。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有将学习到的参数保存到主机 MCU 中、我们是必须将其保存到主机 MCU 中、还是在电量监测计中发生了这种情况?

    我们为什么要将其保存到 MCU 中?

    我们可以 在 PCB 中为板载电池充电、从而使其不会断电(如果我们有上电复位、我们只会将 golden 文件重新加载到电量监测计上)

    无论如何,我们没有看到"学习"部分发生,因此我们得到了不可靠的 SOC 读数

    如需更多信息、请联系我们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    例如、您不看到 Qmax Cell 0更新或任何电阻值?

    此致、  

    Jonny。