请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 工具与软件:
您好!
我们需要 BQ27421-G1支持。 我们在我们的某个产品中使用此电量监测计 IC、该产品处于最终测试/预生产状态! 我们已经观察到该值随时间漂移。
我们观察到2块电路板上的情况、可能超过了3个月而未发生任何电池变化
电路板1:3.60V 的电池显示80%、在关闭然后重新加载 golden 文件之后、显示59%
Board2:3.45V 的电池显示50%。 在重启并重新加载 golden 文件后、显示2%
在代码中、我们仅在检测到完整的下电上电时才更新 golden 文件、此时 BQ27421中的参数恢复默认值。
我们检查 FULL_CHARGE_CAP_mAh、然后查看其是否低于1500 (默认值为1300ish)。 如果是、我们使用 golden 文件更新芯片。 在每个控制器电源周期中更新 golden 文件并不理想、因为控制器可以每天重启多次。
读数不可靠!
我们在这里遗漏了一些程序吗?