This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:连接 VBus 时、器件不输出任何内容、但在连接 BAT 时提供电源

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467980/bq25616-device-does-not-output-anything-when-vbus-is-connected-but-gives-a-power-when-bat-is-connected

器件型号:BQ25616

工具与软件:

我有一个使用 BQ25616的单节电池充电器、该充电器连接到某种负载。 该器件可接受12V 输入、并通过 Vbus 将 ILIM 设置为2.5A、从而为电池充电并为系统其余部分供电。 但如果我确实连接了12V 输入、现在会得到输出、而且在我使用示波器进行测试时、PG 和 PMID 引脚指示无电压。 但是、当我移除 Vbus 输入并替换为连接到 BAT 引脚的电池时、我会得到输出。 器件是否已油炸或者是否确实可以挽救它。 我提供了一个参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STAT 和 PG 引脚上的电阻可能过小。 绝对最大值为6mA。 假设 STAT 二极管的电压从4V 降至0.7V、则11.8 mA 的电流会通过开漏、可能会损坏它。 类似的逻辑适用于 PG 引脚。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着器件已油炸? 在这种情况下、为什么只在连接电池时才能获得输出?

    编辑:

    经过进一步调查、D7的 Vf 为2.5V、使用280欧姆的电阻器会产生5mA 正向电流、这完全符合6mA 区域。 另外、对于 D6、Vf 为1.8V;使用360ohm 电阻器时、6.1mA 应该能够提供。 在这种情况下、器件应该可以正常工作、除非我缺少一些其他细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或许这样可以。

    4V 上拉电阻来自哪里? 当引脚未通过开漏拉至低电平时、这些引脚为高阻态。 换句话说、它们应上拉至4V 电源轨。 也许调查一下那个导轨发生了什么情况?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     4V 电源轨来自 Vsys、只要连接了 BAT、该电源轨就没有问题。 但是、当我断开 BAT、然后连接 Vbus 时、VSYS 或 SW 没有输出。 但数据表清楚地表明、即使没有电池或者电池严重耗尽、只要连接 Vbus、我仍然应该能获得输出。 在本例中、我使用12v 的 Vbat、因为 bq25616可以根据数据表进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持12V 的 Vbat。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表片段(在突出显示的区域中)中显示了该信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 VBUS。 请发送布局的光绘文件、.brd 文件或 Altium 文件、以便我们进行检查。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 这是一个 kicad .brd 文件、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法以 google 驱动器链接的形式查看该文件。 请直接在此处上传文件。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../board-file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最初请求的是.brd 或 Altium 文件。 以上都不是、请提供光绘文件、因为我有通用的光绘查看器。

    此致、

    Mike Emanuel