工具与软件:
我有一个使用 BQ25616的单节电池充电器、该充电器连接到某种负载。 该器件可接受12V 输入、并通过 Vbus 将 ILIM 设置为2.5A、从而为电池充电并为系统其余部分供电。 但如果我确实连接了12V 输入、现在会得到输出、而且在我使用示波器进行测试时、PG 和 PMID 引脚指示无电压。 但是、当我移除 Vbus 输入并替换为连接到 BAT 引脚的电池时、我会得到输出。 器件是否已油炸或者是否确实可以挽救它。 我提供了一个参考原理图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我有一个使用 BQ25616的单节电池充电器、该充电器连接到某种负载。 该器件可接受12V 输入、并通过 Vbus 将 ILIM 设置为2.5A、从而为电池充电并为系统其余部分供电。 但如果我确实连接了12V 输入、现在会得到输出、而且在我使用示波器进行测试时、PG 和 PMID 引脚指示无电压。 但是、当我移除 Vbus 输入并替换为连接到 BAT 引脚的电池时、我会得到输出。 器件是否已油炸或者是否确实可以挽救它。 我提供了一个参考原理图。