This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:尝试找出写入数据块时的行为、器件会返回 NACK

Guru**** 2644295 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468512/bq28z610-trying-to-figure-out-the-behavior-when-writing-a-data-block-the-device-returns-a-nack

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

当我尝试写入数据数组时、NACK 会过早中断。 但是、SDA 线卡在低电平、除非我对 BQ28进行下电上电、否则我无法将其释放。

例如、当我尝试解封 DE 器件以便可以通过微控制器的固件切换 FET 时、这一点至关重要。

您可以看到、在多次写入操作期间、从 MCU 接收到 NACK 后、SDA 线卡住、而 MCU 被困在等待停止条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的是什么固件版本? 使用 EV2400时、您是否看到此行为?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用的是最新版本的固件、在使用 EV2400时没有出现这种行为、或者在极少数情况下出现这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这让我相信这可能与您的主机有关。 您的 MCU 是否支持时钟展宽?

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 nrf52840 Twim 接口。

    我的理解是、它支持时钟延展

    此致、

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会尝试获取与 EV2400通信的逻辑捕获、然后将其与主机 MCU 的捕获进行比较、并确保您遵循正确的时序。  

    此致、  

    Jonny。