工具与软件:
尊敬的 Expert:
从数据表可以看到我们可以支持3840*2160显示器,但我不确定是否有最大宽度限制。 所以我想与你仔细检查一下,我们能支持4270 * 937吗?
BR、
Biao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Biao、
您尝试支持的用例是什么、您尝试实现的汽车中的三柱至柱显示屏。
–双链路 OLDI:3840x1080@60fps (300MHz 像素时钟)
–单链路 OLDI:1920x1080@60fps (150MHz 像素时钟)
–DSI:3840x1080@60fps (300MHz 像素时钟)
DPI (并行 RGB):1920x1200@60fps (165MHz 像素时钟)
驱动三个显示屏的不同选项 如下所示、表中的命名规则来自下面的 DSS 概述
|
显示器1 |
显示器2 |
显示器3 |
|||
|
输出 |
供电方 |
输出 |
供电方 |
输出 |
供电方 |
|
OLDI 双链路或 |
DSS0_VP0 |
DPI |
DSS0_VP1或 DSS1_VP0 |
DSI |
DSS1_VP1 |
|
OLDI0_ SingleLink |
DSS0_VP0 |
DPI |
DSS0_VP1或 DSS1_VP1 |
OLDI1_SingleLink |
DSS1_VP0 |
|
OLDI0_ SingleLink |
DSS0_VP0 |
DSI |
DSS1_VP1 |
OLDI1_SingleLink |
DSS1_VP0 |
显示子系统的简要概述