This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P: am62p 能否支持42270*937显示输出?

Guru**** 2455460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486291/am62p-can-am62p-support-4270-937-display-output

器件型号:AM62P

工具与软件:

尊敬的 Expert:

从数据表可以看到我们可以支持3840*2160显示器,但我不确定是否有最大宽度限制。 所以我想与你仔细检查一下,我们能支持4270 * 937吗?

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao、

    您尝试支持的用例是什么、您尝试实现的汽车中的三柱至柱显示屏。

    • AM62P 支持三个显示输出接口

    –双链路 OLDI:3840x1080@60fps (300MHz 像素时钟)

    –单链路 OLDI:1920x1080@60fps (150MHz 像素时钟)

    –DSI:3840x1080@60fps (300MHz 像素时钟)

    DPI (并行 RGB):1920x1200@60fps (165MHz 像素时钟)

    • 三路显示输出支持(分辨率可能受到 DDR 带宽的限制)

    驱动三个显示屏的不同选项 如下所示、表中的命名规则来自下面的 DSS 概述

    显示器1

    显示器2

    显示器3

    输出

    供电方

    输出

    供电方

    输出

    供电方

    OLDI 双链路或
    OLDI 克隆
    OLDI0_SingleLink

    DSS0_VP0

    DPI

    DSS0_VP1或 DSS1_VP0

    DSI

    DSS1_VP1

    OLDI0_ SingleLink

    DSS0_VP0  

    DPI

    DSS0_VP1或 DSS1_VP1

    OLDI1_SingleLink

    DSS1_VP0

    OLDI0_ SingleLink

    DSS0_VP0

    DSI

    DSS1_VP1

    OLDI1_SingleLink

    DSS1_VP0

    显示子系统的简要概述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    这是仪表组项目、单屏显示。 请让专家回答以下问题。

    从 TRM、我可以看到最大值 4096 但我还是想和你再仔细检查一下。 您是否有其他方法可以克服这一限制? 该项目需要42270*937的显示输出。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    我刚刚咨询过我们的 IP 设计人员、 我们不支持4270。 您突出显示了寄存器字段中的最大值为4096、因此 我不知道其他任何方式来支持4270宽度。  

    此致、
    Krunal