This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ISP 首次调优期间遇到的问题摘要

Guru**** 2412310 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455891/tda4vm-summary-of-problems-encountered-during-the-first-tuning-of-isp

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你(们)好  

  这是我第一次调优 ISP ,我可能会遇到很多问题,我希望你能帮我,或者有 ISP 培训,我能参与

     

问题分类	                            
[sensor]_properties.txt configuration	
1. line_mode与WDR_mode的定义及选择条件?
2. WDR_BIT_DEPTH: 一般是20 or 24 应该怎么选择?
3. WDR_KNEE_X/WDR_KNEE_Y的定义及怎么填写?
4. BLACK_PRE/BLACK_POST的定义及怎么填写?
5. H3A_INPUT_LSB的定义及怎么填写?
	
Black Level Correction	                
1. 目前操作方法是用手捂住镜头,捕获raw图像,请问这种操作对吗?或是需要在什么条件下的暗箱进行操作?
2. 需要捕获多个曝光增益下的图片测试吗?
	
H3A	                                    
1. 根据文档描述,定焦摄像头不需要多余的H3A步骤,请问AWB及AE也不需要调试吗?
	
CFA+WDR	                                
1. 根据文档描述,此软件只支持RGGB 及 RCCB ,请问可以支持BGGR格式吗?
2. CFA的选项卡中各项说明?是否只需选择默认值?
3. WDR和GLBCE的选项卡中各项说明及如何填写?
	
AWB	                                    
1. 如果图像采用压缩型宽动态范围(WDR)格式,需要一个分段线性(PWL)拐点文件,如何获得PWL文件?
2. Choose Flash Setting/Max Horizontal Paxels/Max Vertical Paxels/WDR Gamma % in RAWFE (100*G)的定义及怎么填写?
	
Color Correction	                    
1. 如何获得伽马对比度查找表?
	
EE	                                    
1. 从文档中不太理解边缘增强的三块区域具体应该怎么调试,需要此模块调试的具体讲解
	
LDC	                                    
1. 如何获得LDC LUT file?
2. LDC的调试参数应该按什么标准填写?
	
LSC	                                    
1. 如何获得LSC Input Table?
	
GAMMA	                                
1. Gamma LUT一般是选择标准的还是用户自定义的?如果是用户自定义的,这个表怎么获得?
	
DPC	                                    
1. 缺陷像素校正参数如何修改?

非常感谢您,期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang、

    由于我使用的是鱼眼镜头、因此必须极其准确地在帧内选择24个色片。 即使是最细微的偏差也是不可接受的。  

    在这种情况下、AWB 和颜色校正都将产生影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用鱼眼镜头、必须极其准确地在帧内选择24个色片

    好的、感谢您分享导致您出现问题的原因。

    我通常将色卡置于鱼眼视图的中心、并使其远离摄像头。
    这样可以更大限度地减少镜头失真、并使颜色采样更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang、

    如何提高色彩饱和度? 目前,我正在使用 Imatest 进行客观测试,但颜色饱和度项目不符合标准,低于要求的水平。  我使用了具有三种色温(即 D65、TL84和光线)的图像、分别处于1000勒克斯的照度下。  
    我的测试标准是平均摄像头色度值的范围在80%到120%之间。
    2. 或者您是否有相应的测试标准?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    1.如何提高色彩饱和度?

    您是否已调优颜色校正?

    颜色看起来还不像调谐。

    2.  或者您是否有相应的测试标准?[/QUOT]

    如果调优正确、我通常预期饱和接近100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang、

    1. 我想已经调整了颜色校正。 您能帮我检查一下这个模块吗?  您认为我可以做些什么来提高色彩饱和度?

    e2e.ti.com/.../1007.ox03c10.rar

    2. 感觉 EE 模块好像没有在 TDA4上生效 我想向您确认我的修改是否正确。

    /opt/edgeai-tiovx-apps/modules src / tiovx_viss_module.c

    node_cfg->viss_params.fcp[0].ee_mode = TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y8;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    [报价 userid="629991" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455891/tda4vm-summary-of-problems-encountered-during-the-first-tuning-of-isp/5714814 #5714814"]

    2. 感觉 EE 模块好像没有在 TDA4上生效 我想向您确认我的修改是否正确。

    /opt/edgeai-tiovx-apps/modules src / tiovx_viss_module.c

    [报价]

    我不记得 EE 目前有任何问题。

    您使用的是哪个 EVM 和 SDK 版本?
    似乎你使用的是 edgeai 而不是 RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

     我想我已经调整了颜色校正。 您能帮我检查一下这个模块吗?  您认为我可以做些什么来提高色彩饱和度?

    一般来说、只要您遵循颜色校正插件指南、就应该没问题。

    调优工具生成的预览图像看起来合理("dc_rgb2rgb_Preview_1a_20.bmp"~"dc_rgb2rgb_Preview_1a_25.bmp")。
    您是否通过它们获得了更好的饱和度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然。 我可以使用文件("dc_rgb2rgb_Preview_1a_20.bmp"~"dc_rgb2rgb_Preview_1a_25.bmp")通过 Imatest 饱和测试。 但实际上、在灯箱中的饱和度有点低。

    2. 我使用的是 edgeai-09_02_00_05版本的 TDA4。 我注意到、需要对 EE 插件和 e2e 进行以下修改。  这是我的操作过程。

    VI /opt/edgeai-gst-plugins/ext/tiovx/gsttiovxisp.c

    静态 const guint DEFAULT_EE_MODE = TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_OFF->TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y12

    /scripts/install_gst_plugins.sh

    如果这不是问题、那么为什么看不到 EE 的效果?  其实,它看起来很好,我的肉眼,但它仍然不符合标准后的 Imatest 测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我调优前后保存的图像。 在我看来、EE 插件未生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    确定。 我可以使用文件("dc_rgb2rgb_Preview_1a_20.bmp"~"dc_rgb2rgb_Preview_1a_25.bmp")通过 Imatest 饱和测试。 但是、实际上、在灯箱中、饱和度有点低。

    通常、调优工具输出颜色和 EVM 输出颜色之间应该没有差异。
    您能否检查一下您是否错过了 S/W 中的任何内容(例如、使用正确的 xml 文件和 DCC ID 等)?

    2.  我使用的是 edgeai-09_02_00_05版本的 TDA4。[/报价]

    您会将哪个版本的 TDA4 EVM 与 edgeai 配合使用?

    [报价 userid="629991" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455891/tda4vm-summary-of-problems-encountered-during-the-first-tuning-of-isp/5716523 #57165232"]

    这是我的操作过程。

    VI /opt/edgeai-gst-plugins/ext/tiovx/gsttiovxisp.c

    静态 const guint DEFAULT_EE_MODE = TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_OFF->TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y12

    [报价]

    它通常应该处于 Y8模式而不是 Y8模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="629991" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455891/tda4vm-summary-of-problems-encountered-during-the-first-tuning-of-isp/5717227 #5717227"]

    这是我调优前后保存的图像。 在我看来、EE 插件未生效。

    [报价]

    您可以参考此线程来设置 ee_mode。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245443/sk-am62a-lp-when-the-ee-parameter-is-compiled-into-the-firmware-other-modules-take-effect-but-ee-does-not?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tda4%2525252520ee_mode#