This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:编码器输入和 PRU 的关联性

Guru**** 2468110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483891/am6442-affinity-of-encoder-input-and-pru

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的专家:

抱歉回答这个基本问题。

AM64x 是否支持以下功能?
-脉冲输出频率=约500kpps
-输入:ABZ 相脉冲型编码器(目前,我没有计划将编码器如 EnDat、BiSS、HIPERFACE、Tamagawa 等直接输入到 MPU 中。

此外、使用 PRU 时的处理速度是否快于使用 A53或 R5F?
如果速度更快、请告诉我是否有任何应用手册或任何内容。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    有更新吗?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    很抱歉耽误你的时间。

    [报价 userid="402494" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483891/am6442-affinity-of-encoder-input-and-pru "]-脉冲输出频率=约500kpps
    [报价]

    这里是什么"kps"? 是500KHz 吗?

    Unknown 说:
    此外、使用 PRU 时的处理速度是否快于使用 A53或 R5F 时的处理速度?
    [报价]

    在这里、你说更快是什么意思? 如果我们查看内核频率、则 A53可在1GHz 下运行、R5F 可在800 MHz 下运行、而 PRU 可在333 MHz 上运行。  由于 PRU 的非流水线架构和确定性性质、它可以比 ARM 内核更好地处理实时约束。 有关 PRU 的更多详细信息、请参阅 AM64x MCU+ SDK:PRU IO

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhaval:

    感谢您的答复。

    这里什么是"kpps"? 是500KHz 吗?[/QUOT]

    是的、500kHz。

    在这里加快速度意味着什么? 如果我们查看内核频率、则 A53可在1GHz 下运行、R5F 可在800 MHz 下运行、而 PRU 可在333 MHz 上运行。  由于 PRU 的非流水线架构和确定性性质、它可以比 ARM 内核更好地处理实时约束。 有关 PRU 的更多详细信息、请参阅 AM64x MCU+ SDK:PRU IO。[/QUOT]

    这意味着使用 PWM 实现更快的电机控制。
    客户目前正在使用 FPGA、但正在考虑使用 AM64x 替换。
    他们希望将 Arm 用于 CPU、因此不能使用 C2000 (CLB)等

    在本例中、您能否告诉我 AM64x 是否兼容以及是否有任何类似的应用手册将会很有帮助。

    此致、
    还可以

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="402494" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483891/am6442-affinity-of-encoder-input-and-pru "]输入:ABZ 相位脉冲类型编码器(目前、我没有计划将 EnDat、BiSS、HIPERFACE、Tamagawa 等编码器直接输入到 MPU 中。)

    有多少个实例

    -脉冲输出频率=约500kpps

    需要多少个引脚才能使用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    实例数目

    1个实例。

    利用该功能需要多少个引脚?

    2个引脚。  正向和反向旋转。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对不起你。 有更新吗?

    首先、请告诉我它是否可以与 AM64x 配合使用。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、请告诉我它是否可以与 AM64x 配合使用。

    是的、我们认为 AM64 eQEP 和 ePWM 能够满足这些要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我明白了。

    此致、
    还可以