This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:可以根据 edgeai-gst-apps /app_cpp 同时运行 cpu+npu。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461427/sk-am62a-lp-could-run-cpu-npu-in-the-same-time-based-on-edgeai-gst-apps-app_cpp

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

 可以 根据  edgeai-gst-apps /app_cpp 同时运行 cpu+npu。  我们试图删除 allownodes.txt 的内容,并尝试 添加 这些代码后处理部分.

auto allocator_info = Ort::MemoryInfo::CreateCpu(OrtDeviceAllocator, OrtMemTypeCPU);
Ort::Value input_tensor_ = Ort::Value::CreateTensor<float>(allocator_info, input_image_.data(), input_image_.size(), input_shape.data(), input_shape.size());
auto cpu_output = ort_session->Run(Ort::RunOptions{ nullptr }, &input_names[0], &input_tensor_, 1output_names.data(), 1);
const float* output_cpu = cpu_output[0].GetTensorMutableData<float>();

但所有的 fps 将下降到 5。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议测量每个器件的延迟、以了解哪种情况会降低减速。  

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您是否尝试仅在 CPU 上运行模型?  FPS 当然会比 NPU/C7x 慢得多。 C7x 通常比 AM62A 上的4x A53快20-50倍。

    我不知道您是如何在这里创建 ort_session 的、但我认为它使用 CPU 执行提供程序而不是 TIDL、如下所示:  

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很容易使用 onnxruntime CPU 。 我 尝试了很多, 但在 npu 失败

    void * allocTensorMem(int size, int accel)
    {
        void * ptr = NULL;
        if (accel)
        {
            #ifdef DEVICE_AM62
            LOG_ERROR("TIDL Delgate mode is not allowed on AM62 devices...\n");
            printf("Could not allocate memory for a Tensor of size %d \n ", size);
            exit(0);
            #else
            ptr = TIDLRT_allocSharedMem(64, size);
            #endif
        }
        else
        {
            ptr = malloc(size);
        }
        if (ptr == NULL)
        {
            printf("Could not allocate memory for a Tensor of size %d \n ", size);
            exit(0);
        }
        return ptr;
    }  
    /**************************************************************************************************************************/
    
        Ort::SessionOptions session_cpuop;
        session_cpuop.SetLogSeverityLevel(3);
        Ort::Env env(ORT_LOGGING_LEVEL_WARNING, "ONNXModel");
        string artifacts_path="/opt/model_zoo/c777/artifacts";
        std::string model_path_cpu = "/opt/model_zoo/c777/model/modified_mpiifacegaze-60.onnx";
        c_api_tidl_options *options = (c_api_tidl_options *)malloc(sizeof(c_api_tidl_options));
        OrtStatus *def_status = OrtSessionsOptionsSetDefault_Tidl(options);
        strcpy(options->artifacts_folder, artifacts_path.c_str());
        OrtStatus *status = OrtSessionOptionsAppendExecutionProvider_Tidl(session_cpuop, options);
        session_cpuop.SetGraphOptimizationLevel(GraphOptimizationLevel::ORT_ENABLE_EXTENDED);
        session_cpuop.SetLogSeverityLevel(3);
        Ort::AllocatorWithDefaultOptions allocator;
        Ort::Session session(env, model_path_cpu.c_str(), session_cpuop);
        std::vector<int64_t> input_shape = {1, 3, 60, 60};
        cv::resize(gaze_img, resized_cpu_image, cv::Size(60, 60));  
        normalize_(resized_cpu_image);
        std::vector<char*> input_names,output_names;
        std::vector<std::string> strings = {"156"};
        std::vector<std::string> strings1 = {"input.1"};
        std::vector<Ort::Value> output_tensors;
        Ort::AllocatorWithDefaultOptions allocator;
        //input_names.push_back("input.1");
        for (int i = 0; i < 1; i++){
            const char* exampleString = strings[i].c_str();
            char* newCharPtr = new char[strlen(exampleString) + 1];
            strcpy(newCharPtr, exampleString);
            output_names.push_back(newCharPtr);
        }
        for (int i = 0; i < 1; i++){
            const char* exampleString1 = strings1[i].c_str();
            char* newCharPtr1 = new char[strlen(exampleString1) + 1];
            strcpy(newCharPtr1, exampleString1);
            input_names.push_back(newCharPtr1);
        }
        auto allocator_info = Ort::MemoryInfo::CreateCpu(OrtArenaAllocator, OrtMemTypeDefault);//Ort::MemoryInfo::CreateCpu(OrtDeviceAllocator, OrtMemTypeCPU);
        std::vector<Ort::Value> input_tensors;
        Ort::Value input_tensor = Ort::Value::CreateTensor<float>(allocator_info, input_image_.data(), input_image_.size(), input_shape.data(), input_shape.size());
        input_tensors.push_back(std::move(input_tensor));
        //Ort::Value input_tensor_ = Ort::Value::CreateTensor<float>(allocator_info, input_image_.data(), input_image_.size(), input_shape.data(), input_shape.size());
        auto run_options = Ort::RunOptions();
        run_options.SetRunLogVerbosityLevel(2);
        run_options.SetRunLogSeverityLevel(3);
        auto cpu_output = session.Run(run_options, input_names.data(), input_tensors.data(), 1, output_names.data(), 1);
        Ort::IoBinding binding(session);
        binding.BindInput(input_names[0], input_tensors[0]);
        for(int idx =0; idx < 1; idx++){
                auto node_dims = cpu_output[idx].GetTypeInfo().GetTensorTypeAndShapeInfo().GetShape();
                size_t tensor_size = 1;
                for(int j = node_dims.size()-1; j >= 0; j--)
                    tensor_size *= node_dims[j];
                ONNXTensorElementDataType tensor_type  = cpu_output[idx].GetTypeInfo().GetTensorTypeAndShapeInfo().GetElementType();              
                if(tensor_type == ONNX_TENSOR_ELEMENT_DATA_TYPE_FLOAT)
                    tensor_size *= sizeof(float);
                else if(tensor_type == ONNX_TENSOR_ELEMENT_DATA_TYPE_UINT8)
                    tensor_size *= sizeof(uint8_t);
                else if(tensor_type == ONNX_TENSOR_ELEMENT_DATA_TYPE_INT64)
                    tensor_size *= sizeof(int64_t);              
                else{
                std::cout << "Un Supported output tensor_type\n";
                    exit(0);}  
                void * outData = allocTensorMem(tensor_size, 1);
                auto output_tensor = Ort::Value::CreateTensor(allocator_info, (void *)outData, tensor_size, node_dims.data(), node_dims.size(),tensor_type);
                output_tensors.push_back(std::move(output_tensor));
                binding.BindOutput(output_names[idx], output_tensors[idx]);
            }
            session.Run(run_options, binding);
            std::cout<<test<<std::endl;
            float *inDdata = output_tensors.at(0).GetTensorMutableData<float>();
            std::cout<<inDdata<<std::endl;
    /**************************************************************************************************************************/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在上面重新编排了你的代码格式、使它在 e2e 界面中更易阅读--代码块(使用"插入"->代码)帮助更多

    Unknown 说:
    但所有 fp 都将降至 5。 这是否正常?

    这适用于运行 CPU 的模型部分吗? 我不能说这是否符合预期、这取决于您的网络的复杂性。 如上所述、CPU 通常比 NPU 慢20-50倍

    Unknown 说:
    我们尝试删除 allownodes.txt 的内容并尝试 将 这些代码添加到后处理部分。

    我不确定自己是否理解。 你似乎尝试从 allowedNode.txt 中删除后处理层、以便 TIDL 将其委派给 Arm 内核。 我想这可能可行、但在编译模型时处理此问题会更好

    • 使用 deny_list 和 Max_num_subgraphs 来控制加速和未加速的图层集。  
      • 例如、将 max_num_subgraphs 设置为1、并拒绝要停止使用 TIDL 的图层
        • -->这些图层之后的所有内容也应被拒绝、因为 TIDL 不会创建附加子图。  

    这是因为您使用 NPU 作为模型的一部分、CPU 用于其余部分?

    这是易于使用的 onnxruntime CPU 。 我 试过很多次 、但在 npu
    中失败了

    您能更具体一点吗? 失败的是什么? 您能否提供错误消息?

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="360457" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461427/sk-am62a-lp-could-run-cpu-npu-in-the-same-time-based-on-edgeai-gst-apps-app_cpp/5664583 #5664583"]
    这是很容易使用 onnxruntime CPU 。 我 尝试了很多, 但在 npu 失败

    您能更具体一点吗? 失败的是什么? 您能否提供错误消息?

    [报价]

    它 仍在 CPU 上运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何的报错、单个模型推理部分20ms、但是cpu占用却离奇的340 没办法确定是不是用在npu上面

    void * outData = allocTensorMem (tensorMem、1); 不管是1   ptr = TIDLRT_allocSharedMem (64、size);   

    还是0   ptr = malloc (size);  cpu消耗都是340 %

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时每次都是只能跑128次。for循环在128次以内能正常结束 。但是超过128次或是用while1到128次就直接结束了 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果我在warmup后面实现类似摄像头循环读图片再处理的效果、infertime不一致 μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我只能对大部分中文文本提供有限的帮助。

    我确实清楚地看到推测时间变量很大、并且看起来具有通用模式(15ms、27ms)。 我过去曾看到过、在 Linux 中为 Arm 内核启用频率调节时会出现这种行为。  

    $cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_governors
    ondemand userspace performance
    
    $cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
    performance #should be either userspace or performance
    

    我想您可以在代码的多个部分看到类似的行为。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Ort::SessionOptions session_cpuop;
    session_cpuop.SetLogSeverityLevel(3);
    Ort::Env env(ORT_LOGGING_LEVEL_WARNING, "ONNXModel");
    string artifacts_path="/home/c666-phase1/artifacts";
    std::string model_path_cpu = "/home/c666-phase1/model/modified_modified_test_phase1.onnx";
    c_api_tidl_options *options = (c_api_tidl_options *)malloc(sizeof(c_api_tidl_options));
    OrtStatus *def_status = OrtSessionsOptionsSetDefault_Tidl(options);
    strcpy(options->artifacts_folder, artifacts_path.c_str());
    OrtStatus *status = OrtSessionOptionsAppendExecutionProvider_Tidl(session_cpuop, options);
    session_cpuop.SetGraphOptimizationLevel(GraphOptimizationLevel::ORT_ENABLE_EXTENDED);
    Ort::Session session(env, model_path_cpu.c_str(), session_cpuop);
    auto run_options = Ort::RunOptions();
    run_options.SetRunLogVerbosityLevel(2);
    run_options.SetRunLogSeverityLevel(3);
    
    
    
    std::vector<int64_t> input_shape = {1, 3, 128, 128};
    cv::Mat resized_cpu_image;
    cv::Mat gaze_img = cv::imread("/home/an.jpg");
    std::vector<char*> input_names,output_names;
    std::vector<std::string> strings = {"outputall"}; // output
    std::vector<std::string> strings1 = {"images"}; // input
    std::vector<Ort::Value> output_tensors;
    Ort::AllocatorWithDefaultOptions allocator;
    for (int i = 0; i < 1; i++){
    const char* exampleString = strings[i].c_str();
    char* newCharPtr = new char[strlen(exampleString) + 1];
    strcpy(newCharPtr, exampleString);
    output_names.push_back(newCharPtr);
    }
    for (int i = 0; i < 1; i++){
    const char* exampleString1 = strings1[i].c_str();
    char* newCharPtr1 = new char[strlen(exampleString1) + 1];
    strcpy(newCharPtr1, exampleString1);
    input_names.push_back(newCharPtr1);
    }
    auto allocator_info = Ort::MemoryInfo::CreateCpu(OrtArenaAllocator, OrtMemTypeDefault);
    std::vector<Ort::Value> input_tensors;
    
    gaze_img = cv::imread("/home/3.jpg");
    
    cv::resize(gaze_img, resized_cpu_image, cv::Size(128, 128));
    normalize_(resized_cpu_image);
    
    Ort::Value input_tensor = Ort::Value::CreateTensor<float>(allocator_info, input_image_.data(), input_image_.size(), input_shape.data(), input_shape.size());
    input_tensors.push_back(std::move(input_tensor));
    input_shape.size());
    //warmup
    auto cpu_output = session.Run(run_options, input_names.data(), input_tensors.data(), 1, output_names.data(), 1);
    Ort::IoBinding binding(session);
    binding.BindInput(input_names[0], input_tensors[0]);
    for(int idx =0; idx < 1; idx++){
    auto node_dims = cpu_output[idx].GetTypeInfo().GetTensorTypeAndShapeInfo().GetShape();
    size_t tensor_size = 1;
    for(int j = node_dims.size()-1; j >= 0; j--)
    tensor_size *= node_dims[j];
    ONNXTensorElementDataType tensor_type = cpu_output[idx].GetTypeInfo().GetTensorTypeAndShapeInfo().GetElementType();
    if(tensor_type == ONNX_TENSOR_ELEMENT_DATA_TYPE_FLOAT)
    tensor_size *= sizeof(float);
    else if(tensor_type == ONNX_TENSOR_ELEMENT_DATA_TYPE_UINT8)
    tensor_size *= sizeof(uint8_t);
    else if(tensor_type == ONNX_TENSOR_ELEMENT_DATA_TYPE_INT64)
    tensor_size *= sizeof(int64_t);
    else{
    std::cout << "Un Supported output tensor_type\n";
    exit(0);}
    //cout<<tensor_size<<endl; 940
    void * outData = allocTensorMem(tensor_size, 1);
    auto output_tensor = Ort::Value::CreateTensor(allocator_info, (void *)outData, tensor_size, node_dims.data(), node_dims.size(),tensor_type);
    output_tensors.push_back(std::move(output_tensor));
    binding.BindOutput(output_names[idx], output_tensors[idx]);
    }
    cv::VideoCapture cap(3);
    for (int i = 0; i < 1000; i++){
    
    cap >> gaze_img;
    
    cv::resize(gaze_img, resized_cpu_image, cv::Size(128, 128));
    normalize_(resized_cpu_image);
    clock_t stavg = clock();
    Ort::Value input_tensor = Ort::Value::CreateTensor<float>(allocator_info, input_image_.data(), input_image_.size(), input_shape.data(), input_shape.size());
    input_tensors.push_back(std::move(input_tensor));
    binding.BindInput(input_names[0], input_tensors[0]);
    session.Run(run_options, binding);
    clock_t endavg = clock();
    printf("infer time:%f ms\n", (double)(endavg - stavg)*1000 / CLOCKS_PER_SEC);
    float *inDdata = output_tensors.at(0).GetTensorMutableData<float>();
    
    }
    
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正如我们在手机上讨论的,一个模型的两个不运行的问题变成了这两个:

    1.推测时间不稳定  

    2. CPU 负载较大

    因此、请使用顶部-H 来查看子进程 CPU 负载。 由于它成为另一个问题、请将其归档到另一个 e2e 中。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK-AM62A-LP:C++编译器问题推测-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在 新线程中讨论 CPU 利用率和不一致的推理延迟这一主题。

    作为对未来访客的快速总结、5 FPS 在 CPU 上是现实的。 发布的代码片段在功能上是正确的、但本阶段的问题是推理延迟不一致。 这可能是由于 CPU 耗尽或在短时间内需要太多计算-->上下文切换导致性能不一致的结果。