This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:适用于 AR0341传感器的 AWB 调优

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489631/tda4vh-q1-awb-tuning-for-ar0341-sensor

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在尝试调整用于 AR0341图像传感器的 AWB。 在 AWB 调优中、我们需要在不同的光照条件下捕获原始图像并提供相应的曝光值、如下图所示

但对于 AR0341传感器、模拟增益无法从主机端控制。

因此、对于 AWB 调优、我们是否必须 在相应字段中提供曝光时间、模拟增益?

或者色温与捕获的原始数据是否足够?

谢谢。

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    [报价 userid="613150" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489631/tda4vh-q1-awb-tuning-for-ar0341-sensor "]

    因此、对于 AWB 调优、我们是否必须 在相应字段中提供曝光时间、模拟增益?

    或者色温与捕获的原始数据是否足够?

    [报价]

    曝光时间和增益仅供参考、对 AWB 校准而言并不重要。
    如果该过程中没有出现任何问题、您可以将其保留为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刚华:

    调优 AWB 后、我将得到如下所示的图形。 这种调优没问题吗? 还附加了其他图表  

    e2e.ti.com/.../AWB_5F00_Tuning.zip

    谢谢你。

    Ajay Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    调优工具中的校准过程可能很好、但上面的曲线看起来有点奇怪。

    曲线通常很平滑。
    可能校准灯或镜头光学器件中存在一些小问题。