请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
尊敬的专家:
我正在尝试调整用于 AR0341图像传感器的 AWB。 在 AWB 调优中、我们需要在不同的光照条件下捕获原始图像并提供相应的曝光值、如下图所示
但对于 AR0341传感器、模拟增益无法从主机端控制。
因此、对于 AWB 调优、我们是否必须 在相应字段中提供曝光时间、模拟增益?
或者色温与捕获的原始数据是否足够?
谢谢。
Ajay