主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
在直接模式下、时钟为10M

如上图所示调用接口、波形如下所示。

一个帧被分成三个帧。



我想知道这种现象是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vaibhav:
非常感谢您的努力。
您是否可以使用以下配置再次进行测试?
时钟:100 MHz、时钟分频器:2 (或者 时钟:200 MHz、时钟分频器:4)
2. 读取512个字节
3. 测试 OSPI_readIndirect 的性能(__LW_AT__使用以下类似方法)
uint32_t cycleCountBefore, cycleCountAfter, cpuCycles;
CycleCounterP_reset();
cycleCountBefore = CycleCounterP_getCount32();
OSPI_readIndirect(xx,xx,xx,xx);
cycleCountAfter = CycleCounterP_getCount32();
cpuCycles = cycleCountAfter - cycleCountBefore;
DebugP_log("CPU cycles:%u\n", cpuCycles);期待您的回复。
BR
Ryan
您好、Ryan、
TAP 模式支持的模式如下:

读取512字节
应该可以阅读。
测试 OSPI_readIndirect 的性能(__LW_AT__使用以下类似方法)
您可以继续操作。
如果您遇到任何问题、敬请告知。
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
请继续并计算随附 API 定义中定义的时间:
int32_t OSPI_readIndirect(OSPI_Handle handle, OSPI_Transaction *trans)
{
int32_t status = SystemP_SUCCESS;
const OSPI_Attrs *attrs = ((OSPI_Config *)handle)->attrs;
OSPI_Object *obj = ((OSPI_Config *)handle)->object;
const CSL_ospi_flash_cfgRegs *pReg = (const CSL_ospi_flash_cfgRegs *)(attrs->baseAddr);
uint8_t *pDst;
uint32_t addrOffset;
uint32_t remainingSize;
uint32_t readFlag = 0U;
uint32_t sramLevel = 0, readBytes = 0;
uint32_t dacState;
uint32_t cycleCountBefore, cycleCountAfter, cpuCycles;
addrOffset = trans->addrOffset;
pDst = (uint8_t *) trans->buf;
/* Disable DAC Mode */
dacState = obj->isDacEnable;
if(dacState == TRUE)
{
OSPI_disableDacMode(handle);
}
/* Config the Indirect Read Transfer Start Address Register */
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_START_REG, addrOffset);
/* Set the Indirect Write Transfer Start Address Register */
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_NUM_BYTES_REG, trans->count);
/* Set the Indirect Write Transfer Watermark Register */
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_WATERMARK_REG,
CSL_OSPI_SRAM_WARERMARK_RD_LVL);
CycleCounterP_reset();
cycleCountBefore = CycleCounterP_getCount32();
/* Start the indirect read transfer */
CSL_REG32_FINS(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_CTRL_REG,
OSPI_FLASH_CFG_INDIRECT_READ_XFER_CTRL_REG_START_FLD,
1);
if(OSPI_TRANSFER_MODE_POLLING == obj->transferMode)
{
remainingSize = trans->count;
while(remainingSize > 0U)
{
if(OSPI_waitReadSRAMLevel(pReg, &sramLevel) != 0)
{
/* SRAM FIFO has no data, failure */
readFlag = 1U;
status = SystemP_FAILURE;
trans->status = OSPI_TRANSFER_FAILED;
break;
}
readBytes = sramLevel * CSL_OSPI_FIFO_WIDTH;
readBytes = (readBytes > remainingSize) ? remainingSize : readBytes;
/* Read data from FIFO */
OSPI_readFifoData(attrs->dataBaseAddr, pDst, readBytes);
pDst += readBytes;
remainingSize -= readBytes;
}
/* Wait for completion of INDAC Read */
if(readFlag == 0U && OSPI_waitIndReadComplete(pReg) != 0)
{
readFlag = 1U;
status = SystemP_FAILURE;
trans->status = OSPI_TRANSFER_FAILED;
}
}
cycleCountAfter = CycleCounterP_getCount32();
if(cycleCountAfter > cycleCountBefore)
{
cpuCycles = cycleCountAfter - cycleCountBefore;
}
else
{
cpuCycles = (0xFFFFFFFFU - cycleCountBefore) + cycleCountAfter;
}
cpuCycles = cycleCountAfter - cycleCountBefore;
DebugP_log("CPU cycles for INDAC transfer of 512 bytes is: %u \r\n", cpuCycles);
/* Return to DAC mode if it was initially in enabled state */
if(dacState == TRUE)
{
OSPI_enableDacMode(handle);
}
return status;
}
在 SysConfig 中、针对 OSPI 的设置如下:166 MHz、时钟分频器:4、模式:8D-8D-8D
我最后得到的值是:
" INDAC 传输512字节的 CPU 周期为:22362 "
如何将这些周期转换为一个有意义的数字?
由于 R5内核在800 MHz 下运行、因此时间(以微秒为单位)= 22362 *(1 / 800)~= 27微秒。
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
按照您的要求、INDAC 读取512字节的测试结果:
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
感谢您的耐心。
目前、可以通过 INDAC 读取解决数据包长度和重叠的问题。
我很高兴在使用 INDAC 模式时您不会看到重叠情况。
我已经检查了波形、并且来自512字节 INDAC 传输的波形所花费的时间为:14.736微秒。
波形应该是一个很好的测量点、因为您可以通过放置两个标记(一个在传输开始时、另一个在传输结束时)来跟踪时序。
此外、该时间包括您的命令(0xEE、0xEE)+地址+数据(读回)。 因此、在检查波形时、我看到512个字节的时间是14.736微秒。 我以166 MHz 和时钟分频器4运行。
此致、
Vaibhav
但是、如果在间接模式下不可避免额外的时间、我们可能必须放弃它。
例如,当我们进行间接传输时,我们会在 API OPSI_readIndirect ()内设置一些寄存器
您好、Ryan、
由于我们的 SDK 不会对 NOR 或 NAND 闪存执行 INDAC 读取、因此我们没有在 MCU PLUS SDK 文档中提供性能测量。
除此之外、我正在研究 DMA DAC 读取的可能性、请注意、DMA 读取的下部拷贝为1024字节、这意味着传输大小应大于1024字节、以便发生 DMA。
因此、我们可以按如下方式更改此宏:
在文件中、ospi_v0.c 将宏更改为:


此外、我知道您的驱动程序目前已配置为 readIndirect、这是我最近提出的更改。
为了确保驱动程序执行 OSPI_readDirect 操作、请遵循此处的说明: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split/5683156#5683156
但请确保在 flash_nor_ospi.c 文件中写入 OSPI_readDirect、而不是 OSPI_readIndirect、并按照分步说明中所述重新构建库。
您好!
不确定是否创建了另一个专门讨论 INDAC 时序的线程。
但是、我将在这里提供更新、我已经用不同的字节数和时钟频率对 INDAC 和 DAC 进行了测量。
在与其他专家一起研究这些值之后、我将把数字放在这里。
注意:
我们通过将 OSPI_readFifoData API 放置在 TCMB0而不是 MSRAM 中来提高性能、但这也不会增加 API OSPI_readIndirect 的吞吐量。
另外还观察到、在从 FIFO 读取数据时、大部分时间都要花费、更具体地说就是 OSPI_readFifoData ()。
观察到的另一件事是、捕获的波形的时序要少得多。 那么、在读取512字节 INDAC 数据时、导线/波形上的时间就为6.9微秒、而在 OSPI_readIndirect 中、我会看到26-29微秒、其中90%的时间都被 OSPI_readFifoData ()消耗。
此致、
Vaibhav
尊敬的 Zekun:
这些是在 TI EVM AM64x-SK 上看到的电流数字。

为提高效率所做的努力为:(这些努力没有提高 OSPI_readInDirect API 的效率)
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
I 和 Lucas 一直在对 API OSPI_readIndirect ()进行一些调整以进行一些实验。
目前已经看到了一些改善。
之前、使用166 MHz 进行512字节传输所需的时间为29-30微秒、因而带宽约为17.65Mbps。
在进行修改后、我们看到延迟仅为14-15微秒(通过在每个周期读取不同的512字节数据来运行2000个测试周期)、因此现在可以看到改善的带宽为34Mbps。
我需要一些时间来为您编写一份所需修改的正式列表、并在我稍微清理完代码后与您分享这些更改。
跟进疑问:
同时、您能否告诉我您是否始终要读取 精确到512个字节的数据? 或者您有时也可能读取小于512字节的数据?
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
我现在将分享这些更改。
将以下 API 替换为当前定义:
请包括:
static int32_t Flash_norOspiRead(Flash_Config *config, uint32_t offset, uint8_t *buf, uint32_t len)
{
int32_t status = SystemP_SUCCESS;
Flash_NorOspiObject *obj = (Flash_NorOspiObject *)(config->object);
Flash_Attrs *attrs = config->attrs;
int32_t startTime = 0, endTime = 0;
if(obj->phyEnable)
{
OSPI_enablePhy(obj->ospiHandle);
}
/* Validate address input */
if ((offset + len) > (attrs->flashSize))
{
status = SystemP_FAILURE;
}
if (status == SystemP_SUCCESS)
{
OSPI_Transaction transaction;
OSPI_Transaction_init(&transaction);
transaction.addrOffset = offset;
transaction.buf = (void *)buf;
transaction.count = len;
uint32_t* source = (uint32_t*) 0x60100000;
CacheP_inv(source, 512, CacheP_TYPE_ALLD);
startTime = ClockP_getTimeUsec();
status = OSPI_readIndirect(obj->ospiHandle, &transaction);
endTime = ClockP_getTimeUsec();
DebugP_log("Time in microseconds for %u bytes indac read is %u \r\n", len, (endTime - startTime));
}
if(obj->phyEnable)
{
OSPI_disablePhy(obj->ospiHandle);
}
return status;
}
int32_t OSPI_readIndirect(OSPI_Handle handle, OSPI_Transaction *trans)
{
int32_t status = SystemP_SUCCESS;
const OSPI_Attrs *attrs = ((OSPI_Config *)handle)->attrs;
const CSL_ospi_flash_cfgRegs *pReg = (const CSL_ospi_flash_cfgRegs *)(attrs->baseAddr);
uint8_t *pDst;
uint32_t addrOffset;
uint32_t sramLevel = 0;
uint32_t* source = (uint32_t*) 0x60100000;
addrOffset = trans->addrOffset;
pDst = (uint8_t *) trans->buf;
uint32_t* rxBuffer = (uint32_t*) pDst;
/* Disable DAC Mode */
CSL_REG32_FINS(&pReg->CONFIG_REG,
OSPI_FLASH_CFG_CONFIG_REG_ENB_DIR_ACC_CTLR_FLD,
0U);
/* Config the Indirect Read Transfer Start Address Register */
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_START_REG, addrOffset);
CSL_REG32_WR(&pReg->IND_AHB_ADDR_TRIGGER_REG, 0x100000);
// set INDIRECT_TRIGGER_ADDR_RANGE_REG to 7 instead of 4
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_TRIGGER_ADDR_RANGE_REG, 7);
/* Set the transaction count */
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_NUM_BYTES_REG, trans->count);
// set parition config reg value to 127 imstead of the default 63
CSL_REG32_WR(&pReg->SRAM_PARTITION_CFG_REG, 127);
/* Set the Indirect Write Transfer Watermark Register */
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_WATERMARK_REG, 32);
/* Start the indirect read transfer */
CSL_REG32_FINS(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_CTRL_REG,
OSPI_FLASH_CFG_INDIRECT_READ_XFER_CTRL_REG_START_FLD,
1);
// checking if indirect read has been completed.
do{
OSPI_waitReadSRAMLevel(pReg, &sramLevel);
}while(sramLevel != 128);
for(int i = 0; i < 128; i += 8)
{
rxBuffer[i + 0] = source[i + 0];
rxBuffer[i + 1] = source[i + 1];
rxBuffer[i + 2] = source[i + 2];
rxBuffer[i + 3] = source[i + 3];
rxBuffer[i + 4] = source[i + 4];
rxBuffer[i + 5] = source[i + 5];
rxBuffer[i + 6] = source[i + 6];
rxBuffer[i + 7] = source[i + 7];
}
// reset INDIRECT_TRIGGER_ADDR_RANGE_REG to 4 instead of 7
CSL_REG32_WR(&pReg->IND_AHB_ADDR_TRIGGER_REG, 0x00);
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_TRIGGER_ADDR_RANGE_REG, 4);
// partition config reg
CSL_REG32_WR(&pReg->SRAM_PARTITION_CFG_REG, 63);
/* Set the Indirect Write Transfer Watermark Register back to default 16 */
CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_WATERMARK_REG, 16);
return status;
}
此外、确保在应用程序的 SysConfig 中包含以下设置:


请注意、在上一个屏幕截图中、 .data.gOspiRxBuf 是接收缓冲区、我在应用程序级别全局初始化、如下所示:

此外、我的设置是166 MHz / 4、并且未像我们执行 INDAC 读取时那样启用 PHY 模式。
另请注意、OSPI_readIndirect 内部的实现专门满足512字节读取的需求。 可以将其修改 为通用、以读取 x 个字节。 首先、如果您也看到与我相同的性能、请通过在您的设置中读取精确的512字节来让我知道。
此致、
Vaibhav