This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:OSPI 帧被拆分?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在直接模式下、时钟为10M

如上图所示调用接口、波形如下所示。

一个帧被分成三个帧。

我想知道这种现象是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    非常感谢您的努力。

    您是否可以使用以下配置再次进行测试?

     时钟:100 MHz、时钟分频器:2 (或者 时钟:200 MHz、时钟分频器:4)

    2. 读取512个字节

    3. 测试 OSPI_readIndirect 的性能(__LW_AT__使用以下类似方法)

            uint32_t cycleCountBefore, cycleCountAfter, cpuCycles;
     
            CycleCounterP_reset();
     
            cycleCountBefore = CycleCounterP_getCount32();
     
            OSPI_readIndirect(xx,xx,xx,xx);
     
            cycleCountAfter = CycleCounterP_getCount32();
     
            cpuCycles = cycleCountAfter - cycleCountBefore;
            
            DebugP_log("CPU cycles:%u\n", cpuCycles);

    期待您的回复。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TAP 模式支持的模式如下:

    读取512字节

    应该可以阅读。

    测试 OSPI_readIndirect 的性能(__LW_AT__使用以下类似方法)

    您可以继续操作。

    如果您遇到任何问题、敬请告知。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    我想知道您这边的测试结果(上述配置)

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我没有做时间分析,因为它不是在最初的询问发布我们昨天的电话,所以我现在要做它,并在某个时间发送给你。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    非常感谢您的努力。

    下周我会根据大家提出的更改修改 SDK、并进行一次时间分析测试。

    我会在测试完成后立即通知您。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请继续并计算随附 API 定义中定义的时间:

    int32_t OSPI_readIndirect(OSPI_Handle handle, OSPI_Transaction *trans)
    {
        int32_t status = SystemP_SUCCESS;
        const OSPI_Attrs *attrs = ((OSPI_Config *)handle)->attrs;
        OSPI_Object *obj = ((OSPI_Config *)handle)->object;
        const CSL_ospi_flash_cfgRegs *pReg = (const CSL_ospi_flash_cfgRegs *)(attrs->baseAddr);
        uint8_t *pDst;
        uint32_t addrOffset;
        uint32_t remainingSize;
        uint32_t readFlag = 0U;
        uint32_t sramLevel = 0, readBytes = 0;
        uint32_t dacState;
        uint32_t cycleCountBefore, cycleCountAfter, cpuCycles;
    
        addrOffset = trans->addrOffset;
        pDst = (uint8_t *) trans->buf;
    
        /* Disable DAC Mode */
        dacState = obj->isDacEnable;
        if(dacState == TRUE)
        {
            OSPI_disableDacMode(handle);
        }
    
        /* Config the Indirect Read Transfer Start Address Register */
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_START_REG, addrOffset);
    
        /* Set the Indirect Write Transfer Start Address Register */
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_NUM_BYTES_REG, trans->count);
    
        /* Set the Indirect Write Transfer Watermark Register */
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_WATERMARK_REG,
                     CSL_OSPI_SRAM_WARERMARK_RD_LVL);
    
    
        CycleCounterP_reset();
        cycleCountBefore = CycleCounterP_getCount32();
    
        /* Start the indirect read transfer */
        CSL_REG32_FINS(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_CTRL_REG,
                       OSPI_FLASH_CFG_INDIRECT_READ_XFER_CTRL_REG_START_FLD,
                       1);
    
        if(OSPI_TRANSFER_MODE_POLLING == obj->transferMode)
        {
            remainingSize = trans->count;
    
            while(remainingSize > 0U)
            {
                if(OSPI_waitReadSRAMLevel(pReg, &sramLevel) != 0)
                {
                    /* SRAM FIFO has no data, failure */
                    readFlag = 1U;
                    status = SystemP_FAILURE;
                    trans->status = OSPI_TRANSFER_FAILED;
                    break;
                }
    
                readBytes = sramLevel * CSL_OSPI_FIFO_WIDTH;
                readBytes = (readBytes > remainingSize) ? remainingSize : readBytes;
    
                /* Read data from FIFO */
                OSPI_readFifoData(attrs->dataBaseAddr, pDst, readBytes);
    
                pDst += readBytes;
                remainingSize -= readBytes;
            }
            /* Wait for completion of INDAC Read */
            if(readFlag == 0U && OSPI_waitIndReadComplete(pReg) != 0)
            {
                readFlag = 1U;
                status = SystemP_FAILURE;
                trans->status = OSPI_TRANSFER_FAILED;
            }
    
        }
    
        cycleCountAfter = CycleCounterP_getCount32();
        if(cycleCountAfter > cycleCountBefore)
        {
            cpuCycles = cycleCountAfter - cycleCountBefore;
        }
        else
        {
            cpuCycles = (0xFFFFFFFFU - cycleCountBefore) + cycleCountAfter;
        }
        cpuCycles = cycleCountAfter - cycleCountBefore;
        
        DebugP_log("CPU cycles for INDAC transfer of 512 bytes is: %u \r\n", cpuCycles);    
    
        /* Return to DAC mode if it was initially in enabled state */
        if(dacState == TRUE)
        {
            OSPI_enableDacMode(handle);
        }
    
        return status;
    }

    在 SysConfig 中、针对 OSPI 的设置如下:166 MHz、时钟分频器:4、模式:8D-8D-8D

    我最后得到的值是:

    " INDAC 传输512字节的 CPU 周期为:22362 "

    如何将这些周期转换为一个有意义的数字?

    由于 R5内核在800 MHz 下运行、因此时间(以微秒为单位)= 22362 *(1 / 800)~= 27微秒。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在内部讨论之后、我将重新连接512字节的波形。 感谢您的耐心。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    按照您的要求、INDAC 读取512字节的测试结果:

    1. DDR:8D-8D-8D-8D、带有时钟:200 MHz 和时钟分频器:4、为:"INDAC 传输512字节的 CPU 周期为:22217"
    2. DDR:8D-8D-8D-8D、 带有时钟:166 MHz 和时钟分频器:4、为:"INDAC 传输512字节的 CPU 周期为:22488"
    3. DDR:8D-8D-8D-8D、 带有时钟:133 MHz 和时钟分频器:4、为:"INDAC 传输512字节的 CPU 周期为:22454"

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:  

    我有疑问。 在时钟的不同情况下、为什么时间消耗几乎相同?

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayn:

     512字节事务发生在 OSPI 控制器上、CPU 周期由 PMU 进行计数、 至于上下文开销 费用、我认为我们无法获得明显不同的周期计数。   希望我们能重点关注数据包 长度和重叠的问题。 谢谢。

                                 50m       41.5M 33.3M              

       512B 8D-8D-8D 5.12us   60168675us 7.68us    

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我非常确信、对于128字节的 INDAC 读取、可以在您的设置中看到在1个 CS 下发生的操作。

    请告诉我、对于512字节 INDAC 读取、您会看到什么?

    我很确定、完全没有重叠。

    但芯片选择呢? 在多少芯片选择下、您会看到512字节传输?

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    当我读取128字节的数据时、请注意我的闪存侧配置。 当我继续读取512字节的数据时、采用相同的配置。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:  

    感谢您的努力。

    目前、可以通过 INDAC 读取来解决数据包长度和重叠问题。

    但是、从性能的角度来看、此模式无法满足要求。

    除了传输所需的时间外、上下文开销费用太长。

    是否有办法减少上下文开销费用。

    我们希望将上下文开销保持在2微秒以内。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的耐心。

    目前、可以通过 INDAC 读取解决数据包长度和重叠的问题。

    我很高兴在使用 INDAC 模式时您不会看到重叠情况。

    我已经检查了波形、并且来自512字节 INDAC 传输的波形所花费的时间为:14.736微秒。

    波形应该是一个很好的测量点、因为您可以通过放置两个标记(一个在传输开始时、另一个在传输结束时)来跟踪时序。

    此外、该时间包括您的命令(0xEE、0xEE)+地址+数据(读回)。 因此、在检查波形时、我看到512个字节的时间是14.736微秒。 我以166 MHz 和时钟分频器4运行。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、如果您根据您看到的波形来测量时间、会很有帮助。 根据我的假设、这会更精确。 请告诉我您看到了多少微秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    虽然根据波形测量时间是一种很好的方法、但我们更关注调用 C 函数界面前后的时间差。 这个时间对我们的业务至关重要。 我们的测试表明、通过 C 函数接口测得的时间明显大于使用波形测得的时间。

    在直接模式下、额外的时间极短。 但是、如果在间接模式下、额外的时间是不可避免的、我们可能不得不放弃它。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、如果在间接模式下不可避免额外的时间、我们可能必须放弃它。

    例如,当我们进行间接传输时,我们会在 API OPSI_readIndirect ()内设置一些寄存器

      dacState = obj->isDacEnable;
      if (dacState == true)
      {
        OSPI_disableDacMode (handle);
      }

      /*配置间接读取传输起始地址寄存器*/
      CSL_REG32_WR (&PREG->indird_read_Xfer_start_REG、addrOffset);

      /*设置间接写入传输起始地址寄存器*/
      CSL_REG32_WR (&PREG->indird_read_Xfer_NUM_BYES_REG、TRANS->COUNT);

      /*设置间接写入传输水印寄存器*/
      CSL_REG32_WR (&PREG->indird_read_Xfer_watch_REG、
             CSL_OSPI_SRAM_WARERMARK_RD_LVL);
    发布此消息后、我们开始间接转让。
    请允许我有时在内部讨论这个问题并与您联系。
    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    感谢您的努力。

    我期待着你的答复。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于我们的 SDK 不会对 NOR 或 NAND 闪存执行 INDAC 读取、因此我们没有在 MCU PLUS SDK 文档中提供性能测量。

    除此之外、我正在研究 DMA DAC 读取的可能性、请注意、DMA 读取的下部拷贝为1024字节、这意味着传输大小应大于1024字节、以便发生 DMA。

    因此、我们可以按如下方式更改此宏:

    在文件中、ospi_v0.c 将宏更改为:  

    #define OSPI_DMA_COPY_LOWER_LIMIT  (256U)// 1024
    然后使用以下命令构建库:
    可以告诉我在下面的变化中看到的波形以及您获得的 CPU 周期数吗?
    注:这只是我想探讨的另一种可能性。
    我将在我的末端进行相同的测量、并让您知道512字节的 DAC DMA 传输与 INDAC 读取512字节(已知)的数量。
    另外、如果您也看到 DMA 传输的重叠、请告诉我。
    此外、若要启用 DMA、您需要转到应用程序的 SysConfig 并前往 OSPI 部分、选中 Enable DMA 选项、并在对宏进行更改后重新编译应用程序、并使用代码片段中所示的两条命令重新构建库。
    期待您的答复。
    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我知道您的驱动程序目前已配置为 readIndirect、这是我最近提出的更改。

    为了确保驱动程序执行 OSPI_readDirect 操作、请遵循此处的说明: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split/5683156#5683156

    但请确保在 flash_nor_ospi.c 文件中写入 OSPI_readDirect、而不是 OSPI_readIndirect、并按照分步说明中所述重新构建库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    该主题是关于"OSPI 帧被拆分"、很明显、可以寻址间接访问模式。 如果您对总线实时或总线效率要求有任何疑问、请提交新主题。 谢谢。  

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定是否创建了另一个专门讨论 INDAC 时序的线程。

    但是、我将在这里提供更新、我已经用不同的字节数和时钟频率对 INDAC 和 DAC 进行了测量。

    在与其他专家一起研究这些值之后、我将把数字放在这里。

    注意:

    我们通过将 OSPI_readFifoData API 放置在 TCMB0而不是 MSRAM 中来提高性能、但这也不会增加 API OSPI_readIndirect 的吞吐量。  

    另外还观察到、在从 FIFO 读取数据时、大部分时间都要花费、更具体地说就是 OSPI_readFifoData ()。

    观察到的另一件事是、捕获的波形的时序要少得多。 那么、在读取512字节 INDAC 数据时、导线/波形上的时间就为6.9微秒、而在 OSPI_readIndirect 中、我会看到26-29微秒、其中90%的时间都被 OSPI_readFifoData ()消耗。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav

    能否减少  OSPI_readFifoData 的时间消耗?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    这些是在 TI EVM AM64x-SK 上看到的电流数字。

    为提高效率所做的努力为:(这些努力没有提高 OSPI_readInDirect API 的效率)

    1. 将目标缓冲区放置在 TCMA 或 TCMB。
    2. 将 OSPI_readFifoData 放入 TCMA/TCMB。
    3. 缓存区域0x60000000。
    4. 将 SRAM 分区配置寄存器从默认值63更改为127。 ( 这可确保在仅选择1个芯片的情况下传输512个字节、但同样没有改善 OSPI_readIndirect 时间(以微秒为单位)。 还请注意、在波形中、如果波形达到512字节、显示的时间为6.9微秒、但 OSPI_readIndirect 显示约22+微秒、原因是 OSPI_readFifoData 占用90%的时间、即22微秒以上 )

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    I 和 Lucas 一直在对 API OSPI_readIndirect ()进行一些调整以进行一些实验。

    目前已经看到了一些改善。

    之前、使用166 MHz 进行512字节传输所需的时间为29-30微秒、因而带宽约为17.65Mbps。

    在进行修改后、我们看到延迟仅为14-15微秒(通过在每个周期读取不同的512字节数据来运行2000个测试周期)、因此现在可以看到改善的带宽为34Mbps。

    我需要一些时间来为您编写一份所需修改的正式列表、并在我稍微清理完代码后与您分享这些更改。

    跟进疑问:

    同时、您能否告诉我您是否始终要读取 精确到512个字节的数据? 或者您有时也可能读取小于512字节的数据?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    感谢你和卢卡斯的努力。 取得的成果确实令人兴奋!
    关于您的查询、我们的读取操作通常涉及不到512个字节。
    我们期待您在未来组织的修改列表和代码共享。
    如有任何其他问题、请随时与我们联系。
    BR
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我现在将分享这些更改。

    将以下 API 替换为当前定义:

    请包括:

    #include

    static int32_t Flash_norOspiRead(Flash_Config *config, uint32_t offset, uint8_t *buf, uint32_t len)
    {
        int32_t status = SystemP_SUCCESS;
        Flash_NorOspiObject *obj = (Flash_NorOspiObject *)(config->object);
        Flash_Attrs *attrs = config->attrs;
        int32_t startTime = 0, endTime = 0;
    
        if(obj->phyEnable)
        {
            OSPI_enablePhy(obj->ospiHandle);
        }
    
        /* Validate address input */
        if ((offset + len) > (attrs->flashSize))
        {
            status = SystemP_FAILURE;
        }
        if (status == SystemP_SUCCESS)
        {
            OSPI_Transaction transaction;
    
            OSPI_Transaction_init(&transaction);
            transaction.addrOffset = offset;
            transaction.buf = (void *)buf;
            transaction.count = len;
            uint32_t* source = (uint32_t*) 0x60100000;
            CacheP_inv(source, 512, CacheP_TYPE_ALLD);
            startTime = ClockP_getTimeUsec();
            status = OSPI_readIndirect(obj->ospiHandle, &transaction);
            endTime = ClockP_getTimeUsec();
            DebugP_log("Time in microseconds for %u bytes indac read is %u \r\n", len, (endTime - startTime));
        }
    
        if(obj->phyEnable)
        {
            OSPI_disablePhy(obj->ospiHandle);
        }
    
        return status;
    }

    int32_t OSPI_readIndirect(OSPI_Handle handle, OSPI_Transaction *trans)
    {
        int32_t status = SystemP_SUCCESS;
        const OSPI_Attrs *attrs = ((OSPI_Config *)handle)->attrs;
        const CSL_ospi_flash_cfgRegs *pReg = (const CSL_ospi_flash_cfgRegs *)(attrs->baseAddr);
        uint8_t *pDst;
        uint32_t addrOffset;
        uint32_t sramLevel = 0; 
    
        uint32_t* source = (uint32_t*) 0x60100000;
    
        addrOffset = trans->addrOffset;
        pDst = (uint8_t *) trans->buf;
        uint32_t* rxBuffer = (uint32_t*) pDst;
    
        /* Disable DAC Mode */
        CSL_REG32_FINS(&pReg->CONFIG_REG,
                       OSPI_FLASH_CFG_CONFIG_REG_ENB_DIR_ACC_CTLR_FLD,
                       0U);
    
        /* Config the Indirect Read Transfer Start Address Register */
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_START_REG, addrOffset);
    
        CSL_REG32_WR(&pReg->IND_AHB_ADDR_TRIGGER_REG, 0x100000);
    
        // set INDIRECT_TRIGGER_ADDR_RANGE_REG to 7 instead of 4
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_TRIGGER_ADDR_RANGE_REG, 7);    
    
        /* Set the transaction count */
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_NUM_BYTES_REG, trans->count);
    
        // set parition config reg value to 127 imstead of the default 63
        CSL_REG32_WR(&pReg->SRAM_PARTITION_CFG_REG, 127);
    
        /* Set the Indirect Write Transfer Watermark Register */
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_WATERMARK_REG, 32);
    
        /* Start the indirect read transfer */
        CSL_REG32_FINS(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_CTRL_REG,
                       OSPI_FLASH_CFG_INDIRECT_READ_XFER_CTRL_REG_START_FLD,
                       1);
    
        // checking if indirect read has been completed. 
        do{
            OSPI_waitReadSRAMLevel(pReg, &sramLevel);
        }while(sramLevel != 128);
    
        for(int i = 0; i < 128; i += 8)
        {
            rxBuffer[i + 0] = source[i + 0];
            rxBuffer[i + 1] = source[i + 1];
            rxBuffer[i + 2] = source[i + 2];
            rxBuffer[i + 3] = source[i + 3];
            rxBuffer[i + 4] = source[i + 4];
            rxBuffer[i + 5] = source[i + 5];
            rxBuffer[i + 6] = source[i + 6];
            rxBuffer[i + 7] = source[i + 7];
        }
    
        // reset INDIRECT_TRIGGER_ADDR_RANGE_REG to 4 instead of 7
        CSL_REG32_WR(&pReg->IND_AHB_ADDR_TRIGGER_REG, 0x00);
    
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_TRIGGER_ADDR_RANGE_REG, 4); 
    
        // partition config reg
        CSL_REG32_WR(&pReg->SRAM_PARTITION_CFG_REG, 63);
    
        /* Set the Indirect Write Transfer Watermark Register back to default 16 */
        CSL_REG32_WR(&pReg->INDIRECT_READ_XFER_WATERMARK_REG, 16);    
    
        return status;
    }

    此外、确保在应用程序的 SysConfig 中包含以下设置:

    请注意、在上一个屏幕截图中、 .data.gOspiRxBuf 是接收缓冲区、我在应用程序级别全局初始化、如下所示:

    此外、我的设置是166 MHz / 4、并且未像我们执行 INDAC 读取时那样启用 PHY 模式。

    另请注意、OSPI_readIndirect 内部的实现专门满足512字节读取的需求。 可以将其修改 为通用、以读取 x 个字节。 首先、如果您也看到与我相同的性能、请通过在您的设置中读取精确的512字节来让我知道。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据今天在每周会议上的讨论、将其标记为已解决。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我假设每周会议中已经讨论过这个问题、并且您的目标已经在提高吞吐量性能方面得到实现。

    Ashwani 根据我猜的电话中他的输入将线程标记为关闭。

    如果您还需要了解其他信息、请告知我。

    此致、

    Vaibhav