https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494274/dra821u-da821
器件型号:DRA821U工具与软件:
大家好、团队成员:
关于- UART 使用
我们正在开发 DRA821U4评估板"J721EXCP01EVM"和"J7200XSOMG01EVM"、因为我们需要2-3个 UART 端口、但任何板连接器都不能自由使用、因此我们通过移除 U161来排列 uart1和 uart2。 通过移除 U161 USB 至 UART 转换器也将被旁路。 现在免费使用 UART1和 UART2、但也回复 Tx 和 Rx 循环。 因为我们绕过了芯片 U94 FT4232HL USB 到 UART 转换器。 uart1和 uart2固件代码中是否有任何更改。 请帮助我们解决问题、因为没有 UART 有响应。
谢谢
Jitendra