This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DA821

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494274/dra821u-da821

器件型号:DRA821U

工具与软件:

大家好、团队成员:

关于- UART 使用

我们正在开发 DRA821U4评估板"J721EXCP01EVM"和"J7200XSOMG01EVM"、因为我们需要2-3个 UART 端口、但任何板连接器都不能自由使用、因此我们通过移除 U161来排列 uart1和 uart2。 通过移除 U161 USB 至 UART 转换器也将被旁路。 现在免费使用 UART1和 UART2、但也回复 Tx 和 Rx 循环。 因为我们绕过了芯片 U94 FT4232HL USB 到 UART 转换器。  uart1和 uart2固件代码中是否有任何更改。 请帮助我们解决问题、因为没有 UART 有响应。

谢谢  

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    由于假期、我们的一半团队将会离开办公室。 请预计 1~2 μ s 的工作日 响应延迟。 感谢您的耐心。

    - Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    https://www.ti.com/lit/ug/spruiw7a/spruiw7a.pdf?ts = 1743386976696&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    该 EVM 上引出了6个 UART 端口。 2 Micro USB 端口一个输出4个、另一个输出2个。

    具体用例是什么? 您是否特别喜欢使用实例或以上任何一种方法?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    好的、感谢您提供的宝贵信息。

    Q-1我想知道这4个 UART 在单个 USB 上的确切用途(应用)是什么?

    Q-2对于上述第一个职位,我没有收到相关的答复。 请再次查看问题并对相关答案进行答复。

    Q-3关于 UART2板载芯片编号 U161  (J721EXCP01EVM)、我无法在处理器板(J7200XSOMG01EVM)上找到 UART2。

    在 Jacinto 电路板(J721EXCP01EVM)的连接器 J20C 上、C13引脚提供"UART2_TXD"、"UART2_RXD"引脚位于 J20E 的引脚 E22。 连接器

    J20已通过处理器板上的连接器 J5连接、但在连接器 J5上未找到 UART2。 请澄清。  

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过移除 U161、您计划从 FTDI 接口使用第2个/第3个 UART 端口。  如 EVM 的用户指南 UART 表中所示-这些映射到处理器的 MAIN_UART1 (引脚 T16、T20)和 MAIN_UART3 (引脚 Y18、Y19)接口。  就 SOM 原理图而言、有一个多路复用器(U41)与两个不同的外设共享这些接口:UART 和 LIN。  除非您进行更改、否则多路复用器应默认为 UART。  MAIN_UART3也与跟踪(多路复用器 U14)共享-该多路复用器默认为跟踪、因此信号 MCANUART_MUX2_SEL0应设置为"1"以向 FTDI 器件启用 UART3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复。 但您回复的内容有一些错误。 你错误地解决 uart2这个不是在引脚(T16 & T20)和我不是在讨论 UART3和它的方式 uart3不在芯片 U161。

    -一件事我让你澄清,我删除了 U161,也没有连接 uart2和 U94 FT4232HL。 我要将 GPS 模块连接到 UART2 (UART2_TXD、UART2_RXD )、如图所示。  我认为这将是 GPS 模块与处理器之间的直接接口。

    现在、如果我跟踪 UART2从芯片 U161到 OUT 连接器、我发现 uart2接至连接器 J20C 引脚 C13 (UART2_TXD)、J20E 引脚 E22 (UART2_RXD)。  

    现在的问题是、我在处理器板上找不到 UART2引脚。 请清除这些引脚在处理器板上的位置。 请阐明处理器引脚的路径。

    谢谢!

    Jitendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果通过禁用或移除 U161来隔离 UART 连接、则 U94无关紧要。

    如果您跟踪 UART 连接回处理器

    (在 U161处) UART2连接引脚 J20.C13和 J20.E22。  如果您查看 SOM 处理器板上的对接连接器(J5.C13、J5.E22)、您会发现它们连接了 UART3。  这就是我提到 UART3的原因。   U161上的这些引脚实际上连接至处理器 UART3。

    (在 U161处) UART1连接引脚 J20.F11和 J20.C14。  如果您查看 SOM 处理器板上的匹配连接器-您会发现它们连接了 UART1 (无混淆)

    这与之前的参考 EVM 用户指南 UART 端口映射保持一致。