This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:TI 可以在 AM620-Q1上支持此 GigaDevice QSPI NAND?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492645/am620-q1-ti-can-support-this-gigadevice-qspi-nand-on-am620-q1

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62-LP

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

本地客户希望使用 GigaDevice QSPI 闪存、PN: GD5F1GQ5REY2GR、用于带 AM620-Q1的 ADAS 应用。

它们选择串行 NAND 引导模式、仅连接 D0~D3、因为 QSPI NAND 只有4条数据线。

并使用 SK-AM62-LP EVM、在 板上焊接 GD5F1GQ5REY2GR、而不是 W35N01JWTBAG。

他们发现、在引导阶段、AM6254发送的第一个命令用于从地址01读取 NAND 参数。 但 GigaDevice QSPI NAND 需要从地址04读取。 然后、AM6254无法成功读取 NAND 参数、因此后续数据读取错误、最终无法启动。

请帮助检查 TI 是否能在 AM620-Q1上支持此 GigaDevice QSPI NAND?

由于他们即将在本周完成原理图设计、他们希望我们尽快帮助我们快速响应申请

e2e.ti.com/.../serial_2D00_nand_2D00_1.8V.sal

e2e.ti.com/.../DS_2D00_00845_2D00_GD5F1GQ5RExxG_2D00_Rev1.0_5F00_Automotive.pdf

非常感谢!

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您打算发送以下哪些读取命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Kumar。

    我认为它是0x13。

    顺便说一句,我发送了解析工具的电子邮件带 TIDRIVER 链接,它可以解析 串行 nand-1.8v.Sal 和显示波如上。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将查看您提出的值。 如果需要获取更多输入、还将与 ROM 团队确认。

    我还要求在这里进行所有的对话、而不是通过电子邮件进行、以保持讨论的一致性。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    当然、我们可以通过 E2E 获得您的支持。

    我真的想请您的大力支持、强调客户的请求、并在"执行"或"不执行"时提供快速响应。 然后、客户可以继续。

    那么、我是否可以在2025年4月1日 IST 之前获得响应?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    软提醒。  

    我可以要求提供反馈吗?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    2025年31月03日 在印度班加罗尔 TI 度假。

    我现在正在积极查看此查询。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我以下两个字段的值吗?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yong、

    我的问题是否有任何更新?

    我会分别需要引导模式引脚7和8的值。

    这样、我就可以确定引用了以下哪一项。

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    是、位7和位8均为1。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    感谢您的耐心。

    感谢您提供这些信息。

    这意味着您希望闪存以1S-1S-1S 模式启动、因此以下命令将有效:

    在本应用手册中、对于页读取、将在发出读取命令0x0Bh 之前发送13h。

    您是否可以就以下问题咨询闪存供应商?

    问:闪存器件 GD5F1GQ5REY2GR 设置为 BUF=1还是 BUF=0?  

    上下文更多、因此 ROM 设置为针对 BUF=1运行。

    Buf=1是缓冲器读取模式。

    Buf=0是连续读取模式。

     

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    请检查闪存供应商的以下响应:

    问:闪存器件 GD5F1GQ5REY2GR 设置为 BUF=1还是 BUF=0?  

    • GD5F1GQ5REY2GR 仅支持缓冲区读取模式、但不支持连续读取模式、因此 BUF=1。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    感谢您的答复。

    GD5F1GQ5REY2GR 仅支持缓冲区读取模式、但不支持连续读取模式、因此 BUF=1。

    这是理想情况。

    总之、您可以看到流程滞留在 ROM 中、并非越过 ROM。

    如果是这种情况、你能否告诉我、是否考虑到了以下几点?

    如果是、我会将此主题重定向至能够查看您的原理图的专家

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    1.客户使用 SK-AM62-LP 进行验证测试、他们移除了 W35N01JWTBAG 并安装了  GD5F1GQ5REY2GR。

    2.如下所示的硬件连接 GD5F1GQ5REY2GR 只有4条数据线、D0~D3。

    CS#-> OSPI0_CSn0

    SO/SIO1   ->  OSPI0_D1

    WP#/SiO2  ->  OSPI0_D2

    VSS        ->接地。

    VCC       -> 1.8V

    HOLD#/SIO3 -> OSPI0_D3

    SCLK       ->  OSPI0_CLK

    SI/SIO0     ->  OSPI0_D0

    3.他们报告的问题是,"在启动阶段,AM6254发送的第一个命令从地址01读取 NAND 参数。 但 GigaDevice QSPI NAND 需要从地址04"读取。 他们要求 GigaDevice 将其 NAND 闪存升级到地址01。 然后启动正常。

    如果请求明确、请告知我们。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    感谢您的答复。

    我已经查看了 Winbond 闪存数据表、发现参数页面为0x1、我相信这就是在发出13h 后读取0x1的原因。

    请查看以下片段:

    我还看到并发现 GD 闪存器件有点不同、因为参数页的页地址为0x4、这也是 ROM 应该读取的内容。 我在数据表中找到了它、请查看相关片段:

    请允许我检查一下这是否可以在我们结束时修改

    感谢您的耐心。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经检查并确认。

    当前在 ROM 中进行的硬编码/配置是要读取的页地址为0x1、因此当前它是不可配置的。

    因此、您需要选择页地址为0x1的闪存器件、或者您提出的思路也是可行的。

    他们要求 GigaDevice 将其 NAND 闪存升级到地址01。 然后启动正常。

    注意:

    不是我的推荐、但我发现有几个页面地址为0x1的 GD 闪存器件、例如 GD5F2GM7UE 和 GD5F2GM7RE 。

    标记螺纹已关闭。

    此致、

    Vaibhav