主题中讨论的其他器件: SK-AM62-LP
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
本地客户希望使用 GigaDevice QSPI 闪存、PN: GD5F1GQ5REY2GR、用于带 AM620-Q1的 ADAS 应用。
它们选择串行 NAND 引导模式、仅连接 D0~D3、因为 QSPI NAND 只有4条数据线。
并使用 SK-AM62-LP EVM、在 板上焊接 GD5F1GQ5REY2GR、而不是 W35N01JWTBAG。
他们发现、在引导阶段、AM6254发送的第一个命令用于从地址01读取 NAND 参数。 但 GigaDevice QSPI NAND 需要从地址04读取。 然后、AM6254无法成功读取 NAND 参数、因此后续数据读取错误、最终无法启动。

请帮助检查 TI 是否能在 AM620-Q1上支持此 GigaDevice QSPI NAND?
由于他们即将在本周完成原理图设计、他们希望我们尽快帮助我们快速响应申请
e2e.ti.com/.../serial_2D00_nand_2D00_1.8V.sal
e2e.ti.com/.../DS_2D00_00845_2D00_GD5F1GQ5RExxG_2D00_Rev1.0_5F00_Automotive.pdf
非常感谢!
Yong