主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
几乎所有 A53的"example.sysconf"都仅显示17个 TI 驱动程序、而 R5F 显示27个驱动程序。 如何更改
"左列"中的可用驱动程序实例包括 DDR 和 ESM、或者我希望使用的任何其它外围设备接口?
谢谢、
Huynh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
几乎所有 A53的"example.sysconf"都仅显示17个 TI 驱动程序、而 R5F 显示27个驱动程序。 如何更改
"左列"中的可用驱动程序实例包括 DDR 和 ESM、或者我希望使用的任何其它外围设备接口?
谢谢、
Huynh
那么如何将 DDR4驱动程序与 A53内核配合使用呢? Linux Yocto 中的编译版本是否可在 CCS (Window)中使用 DDR4驱动程序而不是 sysconf?
在没有将 DDR4驱动器用于配备 SoC 内核的内存的情况下、使用此 AM64xx 系列有什么意义? 就我而言、带有 SysConfig 的窗口 CCS 不是问题 ID、我无法使用它。 但是、我需要知道 A53内核是否可以使用 iDDRSS? 这对我们来说是一个严重的问题。
跟踪 SDK 的未来版本是否允许 A53使用 iDDRSS?? "你说什么?
Huynh