This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:AM6442 SysConfig 支持驱动程序

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501586/tmds64evm-am6442-sysconfig-support-for-drivers

器件型号:TMDS64EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

几乎所有 A53的"example.sysconf"都仅显示17个 TI 驱动程序、而 R5F 显示27个驱动程序。 如何更改

"左列"中的可用驱动程序实例包括 DDR 和 ESM、或者我希望使用的任何其它外围设备接口?

谢谢、

Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huyn、

    Unknown 说:
    "左列"中的可用驱动程序实例包括 DDR 和 ESM 或我希望的任何其他外设接口?

    内核的 SysConfig GUI 不提供的外设驱动程序表示不支持特定内核的这些外设或模块。

    有关详细信息、请参阅版本说明。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么如何将 DDR4驱动程序与 A53内核配合使用呢? Linux Yocto 中的编译版本是否可在 CCS (Window)中使用 DDR4驱动程序而不是 sysconf?

    在没有将 DDR4驱动器用于配备 SoC 内核的内存的情况下、使用此 AM64xx 系列有什么意义? 就我而言、带有 SysConfig 的窗口 CCS 不是问题 ID、我无法使用它。 但是、我需要知道 A53内核是否可以使用 iDDRSS? 这对我们来说是一个严重的问题。

    跟踪 SDK 的未来版本是否允许 A53使用 iDDRSS?? "你说什么?

    Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    DDR 初始化已在 SBL 中完成。 您无需使用 A53应用程序再次对其进行初始化。

      有关更多信息、请参阅 examples_drivers_SBL。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例在 SBL 中显示 DDR 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    上面的链接没有介绍 DDR、它链接到了 SDK 随附的 SBL 示例、并且包含工作详细信息。

    作为 SOC 初始化的一部分、SBL NULL 也会初始化 DDR。 您可以在 SDK 中看到 SBL 代码、DDR 将作为 System_init ()调用的一部分进行初始化。

    希望以上内容得到澄清。

    此致、

    Tushar