Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 AM6442
工具/软件:
您好、
我正在开发 TI 的 TMDS64EVM 电路板、
我们需要在该板上建立 EtherCAT 从站。 手册中提到的链接 EtherCAT 子器件的完整协议栈、
我需要这方面的一些信息 电池组 、是否会安装它、如果不是如何安装它、是否会提供 AM64x?
谢谢、
Ravindar A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我正在开发 TI 的 TMDS64EVM 电路板、
我们需要在该板上建立 EtherCAT 从站。 手册中提到的链接 EtherCAT 子器件的完整协议栈、
我需要这方面的一些信息 电池组 、是否会安装它、如果不是如何安装它、是否会提供 AM64x?
谢谢、
Ravindar A.
建议先从 SDK 文档开始
EtherCAT 从站:简介 (完整协议栈还在 CiA402动态重新配置 Obj Dictionary 等新增功能下方使用 Beckhoff SSC 协议栈)。 如需生产许可证、下载 Beckhoff SSC 需要 ETG 成员身份。 EtherCAT 从站:Beckhoff SSC
您好 Pratheesh、
感谢您的反馈...
我们要在 AM6442中使用 EtherCAT 从站接口( AM6442BSFGHAALV )、需要更多有关它的信息吗?
1.我们可以得到完整的 EtherCAT 从站 电池组 还有 AM64x EVM 吗? 它是否获得许可?
2.如果没有,我们将如何使用与 EtherCAT Slave 子设备相关的 API 和库?
3.您能否提及对 AM64x EVM 和 EtherCAT 从站协议栈的 SDK 和 CCS 版本支持?
谢谢、
Ravindar A.
Pratheesh:我认为 (+) Thomas Leyrer 个人资料- Thomas Leyrer - TI E2E 支持论坛下的 TI 德国团队 应该帮助编写有关此问题的[常见问题解答]。
此致
Jim。
您好、
1. 我们可以获得完整的 EtherCAT 从站 电池组 还有 AM64x EVM 吗? 它是否获得许可?
3. 您能否提到 AM64x EVM 和 EtherCAT 从站堆栈的 SDK 和 CCS 版本支持?
2. 如果没有、我们将如何使用与 EtherCAT 从属器件相关的 API 和库?
此致、
Aaron
您好 Aaron:
工业通信 SDK 的10.01.xx.xx 版本是否确实将在4/30/25附近发布? 那是一个时间框架 、(24) PratheeshGangadhar 的个人资料- PratheeshGangadhar - TI E2E 支持论坛 指明了我见过的另一个 e2e、
谢谢
Jim
您好 Aaron、
感谢您的答复。
1.根据文档、我们总共隔离了7个 AM64x 内核、2个 A53、4个 R5F、1个 R4F、您能说明哪个内核实际用于什么吗?
如前所述、用于 EtherCAT 从站堆栈的 R5F 免费 RTOS 同样涵盖了每个内核的使用和支持。
2.要运行 EtherCAT 从站堆栈示例、我们是否需要在此基础上安装 CCS 和插件 SDK、您是否有任何如何添加的手册?
谢谢、
Ravindar A.
尊敬的 Avothu:
。 该 AM64x 中共有7个内核(2 - A53、4 - R5F、1 - R4F)、根据文档进行了隔离、您能说明哪个内核实际用于什么吗?

2. 若要运行 EtherCAT 从站堆栈示例、我们是否需要在此基础上安装 CCS 和插件 SDK、您是否有任何如何添加的手册?
此致、
Aaron
Ravindar
[引述 userid="499409" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498132/processor-sdk-am64x-am64x/5762245 #5762245"]在 ARM Cortex-A53双核中、我们计划 RT Linux/FreeRTOS/两者
2.建议我哪一个选项将是最好的支持。
3、双核是可以使用独立的操作系统的?
建议与操作系统相关的任何文档。
[/报价]您计划在 Arm Cortex A53上运行什么? 这些是应用内核、可提供大约3 DMPIS/MHz、从而转换为双核集群的6000DMIPS。 Linux SDK 完全支持在 SMP 中运行 Linux 的这些内核、您可以参阅下面的 SDK 文档。 我们支持 AM64上的 Linux Yocto 和 Debian 发行版。
我们还通过启用 RT Linux 的 PREEMPT_RT 补丁来支持 Linux。 下面是 SDK 链接。
https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-RT - AM64X/
对于 RTOS、我们不声明在 AM64的 Cortex-A 集群上以 SMP 或 AMP 模式运行的 RTOS、但我们有一些可用的实验功能。 请参阅下面的。
简而言之、这取决于您希望如何利用器件上的 Cortex-A 内核、您具有哪些实时(如果有)要求以及您尝试实现的性能/引导 KPI。
此致
Karan