工具/软件:
您好:
我在用例中注册了 GPIO 中断。
问题在于、当 ipu1_1在用例开始或结束时接收到链路 SYSTEM_LINK CONTROL (SYSTEM_COMMON_CMD_CPU_LOAD_CALC_STOP)命令时
、没有响应、并且 ipu1_0无限期等待。
我已选中、未执行发出链接命令时执行的任务。
但当无限期等待时、如果发生 GPIO 中断、则会继续执行下一步。
为什么会这样?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我在用例中注册了 GPIO 中断。
问题在于、当 ipu1_1在用例开始或结束时接收到链路 SYSTEM_LINK CONTROL (SYSTEM_COMMON_CMD_CPU_LOAD_CALC_STOP)命令时
、没有响应、并且 ipu1_0无限期等待。
我已选中、未执行发出链接命令时执行的任务。
但当无限期等待时、如果发生 GPIO 中断、则会继续执行下一步。
为什么会这样?
谢谢你。
您好、
[引述 userid="578108" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496224/tda3mv-infinite-wait-when-ipu-1_1-link-command-is-issued-after-registering-ipu-interrupt、没有响应、并且 ipu1_0无限期等待。
[/报价]这里是否使用了 TI SDK 示例?
此致、
Karthik
尊敬的 Karthikean:
我参考了 TI SDK 示例代码使用了以下代码。
- GPIO 中断初始化
- GPIO 中断 DEININT
- 问题发生的地方
(用例开头和结尾处的函数、我未修改任何内容)
- 函数 "chains_prfLoadCalcEnable"中的"system_linkControl"出现问题
- 仅在 ipu1_1中出现。 ipu1_0、DSP 和 eve 的其余部分正常。
谢谢、
Jeong
尊敬的 Jeong:
很抱歉耽误你的时间。
您在 注册 GPIO 中断时是否遇到任何问题?
中的"system_linkControl"出现问题- 函数"chains_prfLoadCalcEnable"
问题是否仅在使用 System_linkcontrol ()时出现?
谢谢、
Neehar