This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:注册 IPU 中断后发出 IPU 1_1链接命令时无限等待

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496224/tda3mv-infinite-wait-when-ipu-1_1-link-command-is-issued-after-registering-ipu-interrupt

器件型号:TDA3MV

工具/软件:

您好:

我在用例中注册了 GPIO 中断。

问题在于、当 ipu1_1在用例开始或结束时接收到链路 SYSTEM_LINK CONTROL (SYSTEM_COMMON_CMD_CPU_LOAD_CALC_STOP)命令时

、没有响应、并且 ipu1_0无限期等待。

我已选中、未执行发出链接命令时执行的任务。

但当无限期等待时、如果发生 GPIO 中断、则会继续执行下一步。

为什么会这样?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="578108" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496224/tda3mv-infinite-wait-when-ipu-1_1-link-command-is-issued-after-registering-ipu-interrupt

    、没有响应、并且 ipu1_0无限期等待。

    [/报价]

    这里是否使用了 TI SDK 示例?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    我参考了 TI SDK 示例代码使用了以下代码。

    - GPIO 中断初始化

     

    - GPIO 中断 DEININT

    问题发生的地方
    (用例开头和结尾处的函数、我未修改任何内容)

      函数 "chains_prfLoadCalcEnable"中的"system_linkControl"出现问题

    仅在 ipu1_1中出现。 ipu1_0、DSP 和 eve 的其余部分正常。

    谢谢、

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    我目前具有低带宽、需要进一步深入研究。 我将在一周结束前作出答复。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    很抱歉耽误你的时间。

    您在 注册 GPIO 中断时是否遇到任何问题?

      函数"chains_prfLoadCalcEnable"
    中的"system_linkControl"出现问题  

    问题是否仅在使用 System_linkcontrol ()时出现?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neehar、

    感谢您的答复。

    注册中断没有问题。

    注册后、IPU 1_1链路控制不起作用。

    此外、如果我在用例之外注册中断并启动用例、
    正如我在用例开始的链路控制中所说的、它继续无限循环。

    当发生中断时、继续执行下一个序列。 (工作正常)

    谢谢、

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    感谢您提供此信息。 我已将您的问题分配给专家工程师、他们将为您提供帮助。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    您能告诉我您使用的是哪个 SDK 版本、以及您使用的是定制器件还是 TI EVM 吗?

    此致、

    Karthik