主题中讨论的其他器件:TDA4VL
工具/软件:
你好 Bro
硬件为: tda4vl+max96712 (解串器)
max96712 配置为 视频测试图形模式
情况是:IIC 可以正常工作、可以找到/dev/media0和/dev/v4l-subdev *、 max96712 与 CSI-2接收器正确绑定、如下图所示
但使用 cmd :" v4l2-ctl --list-devices | grep -a 1 "max96712"、我找不到 max96712连接/dev/video 之一*
我的问题是 、如果找不到 max96712连接/dev/video 中的一个、这意味着我无法从 max96712获取 VTP? 在这种情况下、如何在 DP 显示屏上显示96712的 VTP 数据、或者保存图片显示
max96712设备树与下图类似、max96712驱动程序来自: max96712.c - drivers/staging/media/max96712/max96712.c - Linux 源代码 v5.19.17 - Bootlin Elixir Cross Referencer
感谢您发送编修。
最好的考虑
守护程序