This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:tda4+max96712、max96712可以使用视频测试模式配置输出流、问题是无法将 VTP 从96712配置为 DP 淋浴

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502246/tda4vl-q1-tda4-max96712-max96712-be-configured-output-stream-with-video-test-pattern-the-problem-is-can-not-get-vtp-from-96712-to-dp-shower

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

你好 Bro

硬件为: tda4vl+max96712 (解串器)

max96712 配置为 视频测试图形模式

情况是:IIC 可以正常工作、可以找到/dev/media0和/dev/v4l-subdev *、 max96712 与 CSI-2接收器正确绑定、如下图所示

但使用 cmd :" v4l2-ctl --list-devices | grep -a 1 "max96712"、我找不到 max96712连接/dev/video 之一*

我的问题是 、如果找不到 max96712连接/dev/video 中的一个、这意味着我无法从 max96712获取 VTP?  在这种情况下、如何在 DP 显示屏上显示96712的 VTP 数据、或者保存图片显示

max96712设备树与下图类似、max96712驱动程序来自: max96712.c - drivers/staging/media/max96712/max96712.c - Linux 源代码 v5.19.17 - Bootlin Elixir Cross Referencer

感谢您发送编修。

最好的考虑

守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    您将哪个传感器连接到解串器? 请分享完整的输出 media-ctl -p

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabiana

    目前、我不会联系和发送。 只是 tda4vl + max96712、我想将 max96712的视频测试图形输出到 DP 显示设备

    media-ctl -p 的完整输出如下所示:

    root@j721s2-evm:~# media-ctl -p
    媒体控制器 API 版本6.6.44

    媒体设备信息
    ----------------------------
    驱动器 j721e-csi2rx
    模型 TI-CSI2RX
    串行
    总线信息平台:4500000.ticsi2rx
    硬件修订版本0x1
    驱动程序版本6.6.44

    器件拓扑
    -实体1: 4500000.ticsi2rx (9个电极,9个链路,1条路由)
    键入 V4L2 subdev 子类型未知标志0
    器件节点名称/dev/v4l-subdev0
    路线:
    0/0 ->1/0 [活动]
    pad0:水槽
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/640x480字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601量化:lim-range]
    <-"cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge":1 [已启用、不可更改]
    pad1:来源
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/640x480字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601量化:lim-range]
    ->"4500000.ticsi2rx 上下文0":0 [已启用、不可更改]
    pad2:来源
    ->"4500000. ticsi2rx 上下文1":0 [已启用、不可更改]
    pad3:来源
    ->"4500000. ticsi2rx 上下文2":0 [已启用、不可更改]
    pad4:来源
    ->"4500000. ticsi2rx 上下文3":0 [已启用、不可更改]
    pad5:来源
    ->"4500000. ticsi2rx 上下文4":0 [已启用、不可更改]
    pad6:来源
    ->"4500000. ticsi2rx 上下文5":0 [已启用、不可更改]
    pad7:来源
    ->"4500000. ticsi2rx 上下文6":0 [已启用、不可更改]
    pad8:来源
    ->"4500000. ticsi2rx 上下文7":0 [已启用、不可更改]

    -实体11:cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge (5个电极、2个链路、1条路由)
    键入 V4L2 subdev 子类型未知标志0
    器件节点名称/dev/v4l-subdev1
    路线:
    0/0 ->1/0 [活动]
    pad0:水槽
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/640x480字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601量化:lim-range]
    <-"max96712 1-0029":0 [已启用、不可更改]
    pad1:来源
    [stream:0 fmt:UYVY8_1x16/640x480字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601量化:lim-range]
    ->"4500000. ticsi2rx":0 [已启用、不可更改]
    pad2:来源
    pad3:来源
    pad4:来源

    -实体17:max96712 1-0029 (1个 PAD、1个链路、0条路由)
    键入 V4L2 subdev 子类型未知标志0
    器件节点名称/dev/v4l-subdev2
    pad0:来源
    [stream:0 fmt:RGB888_1X24/1920x1080 field:none]
    ->"Cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge":0 [已启用、不可更改]

    -实体23: 4500000. ticsi2rx 上下文0 (1个填充, 1个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志0
    器件节点名称/dev/video2
    pad0:水槽
    <-"4500000.ticsi2rx":1 [已启用、不可更改]

    -实体29: 4500000. ticsi2rx 上下文1 (一个填充,一个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志0
    器件节点名称/dev/video3
    pad0:水槽
    <-"4500000.ticsi2rx":2 [已启用、不可更改]

    -实体35: 4500000. ticsi2rx 上下文2 ( 1个填充, 1个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志0
    器件节点名称/dev/video4
    pad0:水槽
    <-"4500000.ticsi2rx":3 [已启用、不可更改]

    -实体41: 4500000. ticsi2rx 上下文3 ( 1个填充, 1个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志0
    器件节点名称/dev/video5
    pad0:水槽
    <-"4500000.ticsi2rx":4 [已启用、不可更改]

    -实体47: 4500000. ticsi2rx 上下文4 (一个填充,一个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志0
    器件节点名称/dev/video6
    pad0:水槽
    <-"4500000.ticsi2rx":5 [已启用、不可更改]

    -实体53: 4500000. ticsi2rx 上下文5(1个填充, 1个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志0
    器件节点名称/dev/video7
    pad0:水槽
    <-"4500000.ticsi2rx":6 [已启用、不可更改]

    -实体59: 4500000. ticsi2rx 上下文6 (一个填充,一个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志0
    器件节点名称/dev/video8
    pad0:水槽
    <-"4500000.ticsi2rx":7 [已启用、不可更改]

    -实体65: 4500000. ticsi2rx 上下文7 ( 1个填充, 1个链接)
    键入节点子类型 V4L 标志0
    器件节点名称/dev/video9
    pad0:水槽
    <-"4500000.ticsi2rx":8 [已启用、不可更改]

    最好的考虑

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    我不确定我是否理解您尝试做什么。 您是否有可连接的传感器来验证  max96712功能?

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabiana

    我只是想确认 max96712可以正常工作,max96712 具有测试模式功能,这意味着96721在其中存储了一个视频测试文件,所以 max96712可以输出一个测试视频,我想把这个测试视频展示给 DP 显示器,我不确定它是否清晰。

    最好的考虑

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    由于假期、我们的团队会延迟1~2天响应。

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    对我的答复延迟表示歉意。 您能否分享完整的引导日志? 这将是验证  max96712是否已正确探测的最佳方法。 我不知道可以确认 max96712功能的测试模式功能、但我正在研究它。

    谢谢您、

    法比亚纳