This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 GPMC 布线长度和不匹配

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505950/am625-am625-gpmc-trace-length-and-mismatch

器件型号:AM625

工具/软件:

尊敬的 Champ:  

在 AM625数据手册 GPMC 时序条件表中、该表指示了 PCB 连接要求。  

对于 td (布线延迟)、每个布线的传播延迟、对于133Mhz、最小140ps 和最大360ps。  

对于 PCB、此特性是否为自身、堆叠和布局布线传播延迟需要在该范围内?  

是否不能确定总布线长度产生的延迟、对吧?  

下一个参数 td (布线不匹配 延迟)、最大值200ps、不匹配的定义是什么?  

每个信号布线长度之间不匹配? 200ps 可能是1000mil 的布线长度差异。  

我认为此处的失配不应该是布线长度差异。  

PCB 布局布线等效传播延迟的特性是否基于其堆栈、布线宽度和参考层?   

最后、GPMC 是否有布线长度限制?  

Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    感谢您的查询。

    Eric Ding 说:
    最后、GPMC 是否有跟踪长度限制?  [/报价]

    布线延迟间接限制了长度。

    让我与专家核实并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa,

    我们 有这方面的更新吗?

    Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    我把问题交给了专家。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    GPMC 时序条件表中的 PCB 连接要求
     -每条布线的 td (布线延迟)传播延迟
     - td (布线不匹配延迟)所有布线之间的传播延迟不匹配
    是我们在确定时序要求和开关特性边界时在时序分析中使用的假设。
    例如、为了进行时序分析、我们需要将支持133MHz 的存储器器件放置在更靠近 SoC 引脚的位置、以提供正的读取设置时间裕度。 该距离用作往返延迟(从 SoC 到存储器的 CLK 延迟+从存储器到 SoC 的数据的 PCB 延迟)
    *设置时间的最大往返延迟-读取期间、锁存 CLK 不会延迟任何布线长度、但在 CLK 从 SoC 传播到存储器、然后数据从存储器传播到 SoC 之前、存储器中的数据不会变为有效。 设置时间裕度会随着存储器距离 SoC 的距离而减小。
    *保持时间的最小往返延迟-在读取期间、较远的存储器意味着数据在锁存 CLK 边沿后的更长时间在总线上保持有效-增加了保持时间。
    *此分析中的另一个因素是存储器从 CLK 边沿到数据有效的输出延迟-如果该延迟小于、则信号在 PCB 上传播的裕度会更大

    td (布线延迟)确实意味着 PCB 布线延迟或大致(布线长度)*(160ps/inch 或18ps/inch)

    td (布线不匹配延迟)用作 CLK 和数据之间最不匹配的限制。 从存储器设置时间的时序分析中减去不匹配情况、以涵盖时钟沿较短路径到达存储器并在数据之前到达存储器的情况。 如果所有数据和 CLK 都在 td (布线不匹配延迟)范围内绑定、则这将捕获任何数据和 CLK 之间的最差不匹配。

    在上面的示例中、我使用了 CLK 和 DATA。 类似的同步时序分析也适用于 CLK 和 addr、CLK 和控制(CS、WE、OE 等)

    异步模式在控制何时驱动总线信号(CS、WE、OE、ADV)以及数据被锁存时提供了更大的灵活性。 可以放宽时序、以允许所有信号传播并变为有效。

    如果客户使用另一个器件执行自己的时序分析、则可能会违反 GPMC 时序条件中的 PCB 连接要求。 不建议违反输入压摆率限制或输出负载电容限制。

    通过执行时序分析可以发现布线长度限制。

    此致、
    标记