主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我们目前正在 将 Autosar 堆栈集成到 SK-AM62A-LP 评估套件的 MCU R5F 内核上。
现在、我们有一个基本的 Autosar 可编译程序、可以在 R5F 内核上刷写和调试该程序、但会出现一些问题。
1.我们目前在 System_init ()函数中遇到问题,我从 TI MCAL Dio 示例文件 ti_drivers_config.c 集成到了我的工程中 程序会滞留在初始化的地址转换部分、最终出现数据中止异常
2. 第二次与我们的 autosar 堆栈供应商会面时 、我被告知 TI 提供了专门用于与 autosar 堆栈集成的 tisdk_wrapper 文件、如下所示。 是否有可能获得这一点、因为我认为、我们所面临的问题可能是因为这一点

如果您需要其他信息、请告知我
谢谢、此致、
Nikhil Bhat