This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021AM263Q1EVM:对于12位平面文件(RGB444)、播放 DLP2021AM263Q1EVM 上存储的 BP 格式视频时、支持的最大帧速率是多少?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021AM263Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501145/dlp2021am263q1evm-for-a-12-bitplane-file-rgb444-what-is-the-maximum-frame-rate-supported-for-playing-bp-format-videos-stored-locally-on-the-dlp2021am263q1evm

器件型号:DLP2021AM263Q1EVM

工具/软件:

测试结果:

回放帧速率(RGB 444): 15fps

每个位平面所花费的时间如下:

读数:1.515毫秒
转换(从 BP 到 bpp):4.033ms   
注:时间计算方式如下:  
//位平面 setBppstartTick (帧计数、z);
//位平面加号((uint8 t *) bpp in、(uint8 t *) bpp out);
//位平面 setBppEndTick(frame cnt,z);


静态内联 void 位平面 setBppstartTick (uint8 t frame、uint8 t idx)
if (idx>= BITPLANES MAXframe >= frame MAX){
返回;
bpp bit平面 start[frame][idx]= clockp _getTimeUssec ();
静态内联 void 位平面 setBppEndTick (uint8 t frame、uint8 t idx)
if (idx>= BITPLANES MAXframe >= frame MAX){
返回;
bpp end[frame][idx]= clockp getTimeUsec();


测试环境、如下所示:

视频信息:1080p@25fps、MP4
视频 BP 格式:RGB444
R 位平面编号:4
G 位平面编号:4
b 位平面编号:4
MP4到 BP 工具:WrapperV2B
BP 至 BPP 接口:bppplanee_plus
时间检索接口:ClockP_getTimeUssec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 BPP 格式直接存储在本地、是否会提高播放帧速率? 我们如何获取 BPP 格式的媒体文件来存储?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishion、
    感谢您的联系。
    让我回到您的问题的答案。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    是否有任何更新? 客户正在等待此回答、谢谢!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishion 和 Zane:
    很抱歉耽误你的时间。
    是的、直接以 BPP 格式存储图像数据会有所帮助(因为这样 DLP2021AM263Q1EVM 不会处理 BP 至 BPP 的转换)
    显示帧所需的处理时间更少、因此显示帧的时间更短。 这应该可以提高帧速率。  

    若要直接以 BPP 格式存储数据、您需要使用 Python GUI 工具将 BP 转换为 BPP。 (用于刷写数据和与硬件连接的 GUI 工具)。

    Zane、我可以向您发送完成转换的详细步骤、您可以与客户分享这些步骤。

    此致、
    Siddharth



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、让我检查一下、我还将分享我们可以获得的 BP 格式的确切最大帧速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 
    请在此处将您的测试结果分享给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishion、Zane
    我正在通过电子邮件将指标分享给 Zane。

    Zane、我们可以离线继续讨论、因此现在就关闭该票证。

    此致、
    Siddharth